可靠的上电和掉电时序

作者: Digi-Key 工程师 Barley Li

电子应用通常需要多个5V或3.3V电源电压。以下是需要八路电压的电子系统示例。

01_01

这些电压由单独的开关稳压器和线性稳压器产生。电压转换器的选择在很大程度上取决于所需的转换效率、所要产生的电压,尤其是各负载消耗的电流。因此,每种电压转换器的设计大相径庭。此外,各转换器的每个上升电压的延迟也不尽相同。这会导致在不同电压域中出现电压不可控上升的情况,从而引起功能性问题并损坏系统。每种转换器的各个电压也会有不同的延迟。这也会导致在不同电压域中出现电压不可控上升的情况,并因此而产生损坏。

因此,需要利用可靠的上电时序,确保每个电压在正确的时间达到其目标值。通常,关断还必须遵循特定的掉电时序。

在具有多个电源电压的系统中,对这些不同电压的监控相当重要。具有内置监控器或电压监控功能的序列发生器可为这些系统提供帮助。

以来自 ADI ADM1186-1模拟序列发生器为例。它可以控制和监控四个电压域,并通过控制各电压转换器上的使能(开/关)引脚来执行电压的上电和掉电。电压转换器的导通时间可通过利用小型电容的时滞进行调节。相应的输出电压则通过相应的监控引脚进行监控。当所有电压均已建立之后,序列发生器电路产生电源正常信号。

02_01

用于链接应用中时,ADM1186-1还可以支持上电和掉电期间的完全时序控制,如下所示。类似的解决方案也可以链接各种序列发生器IC,但在此类菊花链拓扑中,它们只能提供单个电压的受控上升,而无法提供受控下降时序控制(即电压掉电)。

03_01