ESD工服和接地带

作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng

以下可穿戴产品在帮助防止ESD的同时,还能打造个人的时尚风格。

Digi-Key静电控制服静电控制的接地线,接地带

鞋跟带:也称鞋带,这种鞋带可套在鞋子上并将一条导电带插入鞋中。该鞋带借助你的脚/袜子和鞋子之间的湿气来发挥作用,这就是为什么测试结果因人而异且取决于你所处的环境。穿戴该鞋跟带时,你还应配备一台测试仪,以确保鞋跟带工作正常,因为它们可能会在长时间使用后出现故障。这些鞋带可使你的身体接地,因此ESD更易耗散到地面,而不是转移到组件上。鞋跟带仅供人员站立(而非坐下)时使用。

鞋跟带位置:为每只鞋装上鞋跟带。务必把长带塞进鞋子或袜子里,使之与鞋内产生的湿气良好接触。脚面接触带无需直接接触皮肤就能正常工作。

01_00 02_00

注意:市面上有许多不同类型的鞋跟带,大部分鞋跟带的工作方式均相同,上面展示的是最常见的款式。此外,还有无需使用鞋跟带的特殊 ESD 鞋。

鞋跟带测试:如果通过(绿色),则表示人体通过鞋跟带对板的电阻< 35 MΩ(小于3500万欧姆)。不通过-高(红色)表示存在高阻力,如果任何一根鞋跟带显示有故障,则需重新定位鞋跟带,确保其与鞋内的湿气相接触,然后再重新测试。当然,目标是打造一条阻力最小的通道。如果故障仍然存在,需更换鞋跟带并重新测试。

另一个指标是鞋跟带测试结果为低(黄色),这表示可能存在低阻故障,即人体的对地电阻< 750 kΩ。这不属于ESD问题,而是安全问题,工作人员在使用通电电气系统时应意识到这一点。通常,鞋跟带的每根鞋带均具有1 MΩ电阻,因此两只脚站立在测试仪上可组合产生500 kΩ的对地电阻。大多数人的皮肤电阻高于1 MΩ,因此他们的总电阻应高于鞋类测试的750 kΩ低电阻设置。

腕带:这些带子可戴在手腕周围,并连接到台式监测仪或腕带监测仪。接地连接器必须接地一致或具备其自己的接地传感器。在你坐着触摸组件的情况下就会用到这些仪器。

03_00

要进行测试,请将腕带连接器插入腕带测试仪中。触摸测试仪的手触板,观察结果。如果腕带总成加上人体的电阻< 35 MΩ(小于3500万欧姆),则腕带测试仪的绿灯将亮起并显示“良好”。如果腕带出现故障(红灯指示),请将腕带连接端接到测试仪上,并按下测试按钮,以检查接地线的连接线是否良好。摇动接地线终端,观察是否出现连接断断续续的情况。如果是,请更换接地线。如果接地线测试良好,请更换新的腕带并重新测试系统。
有些系统可将台式监测仪与腕带相结合,并同时对两者进行监测。在以下系统中,左侧为腕带监测仪,右侧为台式监测仪。

04_00

ESD护套:ESD护套或罩衣是你的身体/衣服和处理的组件之间的ESD安全屏障。这些罩衣中缝入了导电线,并同时借助鞋跟带将ESD转移到地面。在正常设置中,这些并不是常规要求,但需用于对10伏HBM至100伏HBM或200伏CDM的电压敏感的高度静电敏感组件。

点击此处,了解有关HBM/CDM的更多信息

05_00

你还可以使用以下不常用的一些其他产品:

ESD手套:可增加ESD保护,有助于防止皮肤上的油脂接触到组件。其工作原理与缝入导电线的罩衣相似。

06_00

手指套:由丁腈橡胶或乳胶制成,如果你不想佩戴全尺寸手套,则可戴上手指套为手指提供ESD保护。

07_00

袜子:再多的ESD防护措施也不嫌多,这种袜子与鞋跟带搭配使用,以确保接地。

08_00

欲了解更多产品,请访问Digi-Key.com