盛思锐(Sensirion)传感器校准

作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng

所有的盛思锐(Sensirion)传感器在发货前都要进行校准。一些较为敏感的传感器(如二氧化碳传感器)在处理过程中可能会受到机械应力,并可能会因此产生偏差。为了抵消这一影响,需进行强制重新校准(FRC)或自动自我校准(ASC)。理想情况下,传感器校准会在传感器安装后进行,以补偿安装过程中可能产生的机械应力。

你可以在下载中心查看校准证书。

下面是盛思锐(Sensirion)收到的一些关于传感器校准的问题。

你们建议间隔多久需要测试一次设备是否仍处于校准状态,以及是否需要进行调整?

盛思锐(Sensirion)并无建议器件的测试时间间隔,因为这取决于许多外部因素。如果适用于你的产品的任何法规要求在一定的时间基础上进行验证,那么最好使传感器处于可替换状态,以防需要更换。

SGP 传感器的器件间差异如何?

所有SGP传感器均在生产过程中单独校准。因此,SGP的器件间差异非常低。更多详情,请参见规格书的“精确度规格”部分。应用注释AN_SGP_测试_指南等文档中提供了现场测量中观察到的D2D的示例。

盛思锐( Sensirion )是否为其液体流量传感器提供重新校准服务?

不,盛思锐(Sensirion)并不提供重新校准服务。借助我们的传感器技术,我们的设计中不含任何运动零件,且不存在磨损。因此,我们的传感器具有良好的长期稳定性,从技术角度来说无需开展定期(例如年度)验证。但是,我们建议制定应用特定的维护计划,在应用内定期检查传感器性能。由于此类计划具有应用特定性,需请你的应用专家负责定义。

最初未经盛思锐( Sensirion )校准的液体流量计是否可用于监测液体?

是的,原则上是可以的。需选择与液体的化学成分最为匹配的标准校准场。例如,水分校准可用于盐溶液,而碳氢化合物校准可用于润滑油。匹配校准场可增加传感器线性响应的可能性。比较好的做法是对所有不含水分的液体使用IPA校准。

无论测量的是何种液体,液体流量计都具有很高的重复性。所有介质的典型重复性值范围为0.8%至1.5%,具体取决于所使用的液体流量计。因此,当液体流量需要保持在可接受范围内时,可将传感器用作精确的相对标准。在这种情况下,可将传感器的输出进行比较,以设定最大和最小流速,并用作参考的上限和下限阈值。然后,液体流量计可以在经验证的可接受限值内监测过程的可重复性。由于绝对值因传感器而异,因此必须为每个流量计重新设置公差带。

当操作条件与校准条件不同时,对精确度有何影响?

盛思锐(Sensirion)MFC可直接测量流过传感器的气体分子数量(或气体质量),因此对压力和温度与校准条件偏离程度的依赖性非常小。相应的温度系数和压力系数请参见规格书。气体温度的变化会引起零点误差和量程误差。相反,压力的偏差只引起量程误差。

盛思锐( Sensirion )是否提供多气体 / 多量程校准?

盛思锐(Sensirion)可以对MFC/MFMS进行不同气体的多次校准(多气体),也可以对同一气体的多个满量程流量范围进行校准(多量程)。

要提供具有最佳校准性能的多气体选项,必须满足以下前提条件:

指定气体的N2当量FS流量范围必须彼此接近。

多气体/多量程校准可用于实际气体校准和气体转换校准。

所有信息均源自盛思锐(Sensirion)下载中心常见问题解答

Digi-Key网站上的盛思锐(Sensirion)