作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng
在收到来自Digi-Key的包裹时,你可能有些疑惑,为什么产品会装在不同类型的包装袋里呢?这是因为Digi-Key推出了一系列方案,旨在保护产品不受环境的影响。Digi-Key会依据三个主要的物料类别来将决定具体的发货方式。分类如下:
常规物料——对静电或湿度不敏感的组件。
静电敏感物料——对静电敏感的组件。
MSL物料——对湿度敏感的组件,可能包括ESD和常规物料。
常规物料:
常规的电子组件包括各种不同的物料。它们定义为非静电敏感和MSL 1类型物料。举例而言,它们包括但不限于连接器、电阻、电容、电池座、扬声器。这些组件不需要借助任何特殊的包装进行保护。这时,我们会使用Transcendia/ Purestat PURE-STAT耗散膜和包装袋进行包装。这些包装袋是蓝色的低电荷物料袋,在仅使用Digi-Key包装材料时,我们不会为客户提供防静电包装材料。
静电敏感物料:
对于静电敏感物料,Digi-Key遵循的是ANSI/ESD S541标准。Digi-Key将静电敏感定义为对以下电压范围敏感的任何组件:100伏HBM至8,000伏HBM,或200伏CDM至2,000伏CDM。Digi-Key将高度静电敏感定义为对以下电压范围敏感的任何组件:10伏HBM至100伏HBM或200伏CDM。
HBM——人体模式
CDM——带电设备模式
有关HBM和CDM模式及其范围的更多信息,请访问以下文章:什么是ESD模式?
由于这些组件非常敏感,因此Digi-Key采取了特别的预防措施以防止物料受损。人体可以产生数千伏的电压,如果你触碰某种敏感组件,该组件就会接收这些电荷,并会即刻被毁,无法使用。Digi-Key利用静电放电鞋带将我们的工人接地,并将这些电荷耗散到大地上。每个工作站都配有接地台垫,以及接地监测仪和地垫。
Digi-Key使用的防静电袋为易拉式SCS 1000,是一种透明的银色袋。在运输过程中,它们可为组件创建安全的储存环境。
如你收到了来自Digi-Key的静电敏感物料,最好将其存储在防静电袋或ESD保护容器中。处理物料时应遵循最佳接地做法。
防静电袋上会标有Digi-Key标签。红框中的SS表示静电敏感。
湿度敏感物料:
对于湿度敏感产品,Digi-Key遵循的是JEDEC J-STD-033标准。MSL(湿度敏感等级)是一种等级体系,用于识别某个组件对湿度的敏感程度。以下是MSL表:
表中的小时数表示组件可以离开包装而无需烘烤的最长时间。
Digi-Key使用的是防潮袋(MBB)SCS D3400。
这些是铬色袋,收到时应该完全密封。防潮袋中除了物料之外,还包括吸湿用的干燥剂,以及用于监测性能的湿度指示卡(HIC)。如果物料无法一次性用完,则应尽快将物料重新密封在防潮袋中。
防潮袋上会标有Digi-Key标签。红框表示MSL,蓝框表示需要密封。
以上信息由Digi-Key电子提供