作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
有时,在通过HDMI连接到UDOO x86单板计算机(SBC)时会出现无显示的情况,这会令人感到相当困惑。下面我们来看看HDMI和UDOO x86之间的连接。
HDMI线缆非常重要。如果UDOO x86和显示器之间不共地(GND),显示器将无显示。这是许多SBC和低质量HDMI线缆的常见问题。所有带有HDMI的UDOO SBC都可能存在类似问题。
解决此问题的方法:
- 建议使用HDMI认证线缆。以下节选自UDOO x86文档,“注意!务必使用HDMI认证线缆来连接电路板与HDMI显示器;高分辨率显示器建议使用2类(高速)线缆,720p分辨率可使用1类线缆。”
- 简单的解决办法:如果客户的显示器有USB端口,则可通过USB线缆将UDOO x86连接到显示器的某个USB端口。
其他UDOO SBC(如 AdvancedD Thermofuse系列; Basic系列;NEO系列;Ultra系列)也可能存在同样的问题,届时上述解决办法同样适用。