开尔文温度和摄氏度的区别仅仅偏移量的不同。开尔文温度和摄氏度所表示1度的差别是相同的,如果温度范围用尺子来衡量,以下是开尔文温度尺和摄氏度尺的对比。
由1度表示的增量,在两种计量方法中是完全一样的,因此两种计量方法可以很方便进行互相换算。在天气预报中,如果说明天的气温会升高2°C 或者 2°K,从温度变化角度来说,两种表述方式是完全一样的。但是如果说明天的温度是30°C和说明天的温度是30°K, 则完全是两个概念,氧气在約54°K的时候就可以冻成固体了。摄氏度以冰水混合物的温度为起点,而开尔文是以绝对零度作为计算起点。
在电子领域时,温度有时候以一种变量或温差的方式存在,有些情况也会被当成这一种绝对温度的存在。
温度在电阻的温度系数就是以温差的方式存在的。当数据手册上标明一个电阻的温度系数为±100ppm/°K,它表示温度每变化1度,阻值与初始值相比变化百万分之一百。因为温度变化1°C 和 1°K是没有区别的,所以用两种方式表达都可以。
不同的厂家采用不同的方式表达温度系数,有些厂家用摄氏度(°C),有些厂家用开尔文温度(1°K)。我们Digi-Key的目标就是把我们的产品以同类比较的一种方式展现出来,让客户更快的找到他们需要的产品,而消除没有区别的区别就是一种方便客户快速找到所需产品的一部分,就像温度系数单位ppm/°K和ppm/°C是没有本质意义上的区别的。
而在温度传感器关于温度的换算中,摄氏度和开尔文温度是不能兑换的, 因为在这指的是绝对温度。温度传感器可以随着温度的变化,输出不同的电压。比如一个温度传感器输出和温度变化的关系为10mV/°(x), 在给定温度下,这就意味着X为C和F输出2.73V是不同的。像热敏电阻等具有非线性曲线温度特性的其他器件,在计算中选择合适的温度计量单位是非常重要的。