我见过许多摇臂开关和拨动开关在其预期寿命之前就已损坏并停止工作。虽然真正解决过早故障问题的唯一方法是使用质量更加好的开关(更高的电流额定值和/或更长的使用寿命),但由于尺寸限制,这在现有项目中并不总是可行的。我的建议是,使用双极开关且以并联方式运行电路,就能延长开关的寿命。
比方说,使用SPDT摇臂开关SW340-ND来运行两个单独的电机。尽管电机的电压和电流消耗都符合开关的规格,但在使用了很短的时间之后就开始出现故障了。以下是原始电路图。
由于面板上有个切口,因此在寻找替换开关方面就受到了限制。如果使用DPDT摇臂开关CWI419-ND,就能并联运行电路。我最初的想法是,由于流经单个连接头的电流较少,那么就可以在避免上述故障问题且无需修改面板的情况下使能开关。
但现实是,开关的磨损和最终失效通常发生在打开和闭合过程中,而双极开关几乎不会同时打开和闭合两极。这意味着在最关键的时刻,所有的电流和电弧都将只集中在两极中的某一极上。因此,延长使用寿命很可能只是一个冗余结果,因为第一极失效之后,第二极可以接替运行,但在最好的情况下,也只能使寿命延长一倍。如果单极过早发生故障(少于预期寿命的一半),那么使用双极充其量只能使其达到预期寿命。然而,这也无法保证。
下面是使用DPDT开关的电路图。
注意:使用 DPDT 并无坏处,但它不能解决应用中连接头容量不足的问题。此外,你还必须了解, DPDT 开关无法仅因为两极并联就能够处理两倍的电流。出于上述原因,并联连接时,电流仍不应超过单极的额定值。