LDO 稳压器的选择

在本文中,我们将讨论选择低压差(LDO)稳压器的一些基本要求。其中需要考虑多种因素。一个常见问题是,需确保输入电压与输出电压之间保持充足的距离。

对于需要将较高电压降至可用水平的应用而言,LDO是个不错的选择。因为其功能简单,附件较少。

https://www.digikey.cn/products/zh/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-linear/699

确定所需LDO的第一步是确定输出电压。我们提供的输出电压范围很广。

确定了输出电压之后,选择所需的输出电流。由于器件只会牵引所需的电流量,因此如果LDO输出的电流略高于所需电流,即可延长LDO的使用寿命。如果低估了所需的电流输出,器件可能会关闭并进入自保模式,直到负载移除或出现其他合适的情况。

在选择LDO时需要注意的是,根据规格书和电压降规格,确保输入电压高于输出电压。电压降的范围很广,具体取决于所用的零件。Digi-Key提供的选项从0.1V到15V不等。但大多数在亚3V范围内。

以下公式可用于计算相关电压,以确保输入电压与输出电压的距离适当。

04_00

LDO的静态电流是指LDO无负载时印加在源极上的牵引量。如果LDO用于电池应用,则电流越高,电池耗尽的速度就越快。

尽管在选择LDO时还需要考虑其他各种因素,但可以以此为出发点,朝着正确的方向操作。