作者: Digi-Key 工程师 Chris Groom
通常,为了使通孔组件更加贴合电路板,必须弯曲引线,使其达到可控长度。手动操作通常不是问题,但看起来显得很不专业,而且这样一来很难将组件平放在电路板上。或者,你可能需要在IC或晶体管等物件上弯曲较短的引线,这本身也相当有挑战。以下是一些弯曲或成型各种组件引线的最佳做法。
电阻和轴向引线组件
对于具有长引线的零件(如轴向电阻、二极管和电容)而言,使用引线成型工具(例如1568-1132-ND)就非常方便,只需以特定长度弯曲90°即可,如下图所示。
第二张图片来自 Lenore Edman 刊登在 《邪恶的疯狂科学家》 上的文章, “ 五种你可能不知道的电子工具 ”
如果不想购买工具,你也可以使用备用原型板和一些通用的引脚插针(类似于零件SBBTH1508-1-ND和S1012EC-02-ND)来自行制作工具。只需将单个插针按所需长度焊接到电路板上,即可制作成临时的引线弯曲工具。
制作支架
有时你可能需要成型引线,确保以固定的高度将组件放置在电路板上,而不是平放。引线上的圆形曲线或V形扭结可防止其插入某个点,还可灵活抗振并应对板体弯曲。这通常用于陶瓷电阻和电容,因为这些零件易碎,可能会遭到损坏。
同样,虽然可以手动或用钳子来成型引线,但这可能更加费时或者看起来并不专业。有一些专门的工具可用于在引线上打造圆形C形弯(1691-1415-ND)或30°角V形扭结(1691-1416-ND)。
晶体管和 IC
对于这些器件,在尝试成型引脚时必须更加小心,以免折断引线或损坏组件封装。最好至少使用小型钳子或夹子,将引脚保持在适当的位置并进行成型操作。另一点需要注意的是,许多相关组件上的平板引脚都不可横向弯曲,因为这样很可能会损坏封装,如下图所示。遗憾的是,尽管市场上有一些专门用于成型此类引线的工具,但我们目前尚未提供。