LED驱动器调光类型

模拟调光
模拟调光通常称为“0-10伏调光”。这种调光类型会使用线性电位器或壁滑式电位器(如立维腾(Leviton)IP710)来控制亮度。在双线调光系统配置中,一根驱动器调光线具有10伏输出,另一根线则为回线。电位器将在0伏至10伏范围内改变两根电线之间的电压,且通常传导以毫安计的电流。此类应用中的常用电位器的电阻为15k~25k欧姆(例如987-1726-ND987-1302-ND),但具体数据请参见规格书。如果不需要调光,则通常使这些电线保持开路,即可实现最大亮度;而如果需要最大调光,则可将其绑在一起。

不借助电位器,而是通过外部0-10伏系统对驱动器进行调光也很常见。通过向调光回线施加外部0-10伏电线(非10伏电线),即可采用类似方式对驱动器进行调光(只要将两根电源地线绑在一起)。一些大型照明应用会通过安全电路或运动检测系统来配置外部调光器,这样有助于避免故障或降低能源成本。

DALI 调光
“数字式可寻址照明接口”(DALI)类型的调光是一直种可寻址照明。DALI支持通过一条DALI通信线(双线)与多个设备进行双向通信,且不仅用于调光目的。这种照明被视为“智能照明”,支持用户单独控制单个灯或灯组,并同时接收来自各个灯的数据反馈。DALI照明由某种类型的DALI软件控制,主要用于制造业,但也用于商业和一些高端住宅。

TRIAC (正相)调光
TRIAC 调光有时称为正相或前沿调光,因为这些调光会从零电压点开始斩断正向和负向交流电压波的前沿。这些“普通家用调光器”可用于常规白炽灯照明、电阻负载和TRIAC可调光LED驱动器的输入。而这类调光器是由SCR或晶闸管发展而来,但与晶闸管不同,这些调光器是可在交流电压下使用的双向设备。它们会斩断电压相位的前沿,而非ELV反相调光中的后沿。

另一方面,如果在缺少驱动器的家用应用中将TRIAC用于一般式插座或另一个120V型的LED“灯泡”,请查看原厂包装或前面板,其中将注明该器件是否额定用于LED调光。许多缺少LED设置的廉价TRIAC型调光器虽然标注称可与LED灯泡一起使用,但它们无非是白炽式TRIAC;此外,尽管这些调光器可用于LED调光,但会产生过多的灯泡噪声,并会降低LED灯泡寿命。重要的是,调光器可额定用于LED照明,且可进行某种调节,以将其从白炽灯设置为LED。带TRIAC调光输入的LED驱动器在LED上运行良好,因为这只用于调光参考,并不负责执行实际的调光。

ELV (反相)调光
“电子低电压”调光有时称为反相或后沿调光,因为这些调光会从电压峰值开始斩断正向和负向交流电压的后端。虽然这些器件适用于阻性负载(如普通白炽灯或卤素灯泡),但它们原本设计用于容性负载(如带或不带驱动器的LED照明)。这些调光器可提供安静且更加可靠的LED照明。除了斩断电压相位的后沿而非前沿之外,这些调光器的功能与TRIAC类似。这种调光类型适用于不使用LED驱动器及ELV型可调光LED驱动器的家用LED灯泡。