线路板走线修复

前两天,我接到一个同事的委托。有人给他一台旧的民频收音机,他说这台机器上不了电,想让我帮忙看看。我确认了机器的状态,果然是“挂”了,电源部分供不上电。于是我就把盖子打开,看看是怎么回事。我记得这个现象的一个常见原因是大家会反向连接收音机电源。收音机的设计中电源部分有一个二极管,其功能是提供反向保护。基本上,如果你把收音机电源极性接错了,二极管就会导通(D23),并且熔断电源线上2安培的保险丝(F201)。这是一个非常典型的电源供电电路。

image

很自然地,保险丝会熔断,但大家又不总是会用相同额定电流的保险丝来替换。通常情况下,他们会用更高额定电流的保险丝来做替换。所以,当收音机仍然反向连接电源,就会出现保险丝没有熔断,PCB电路板上走线有烧断的现象。如下图所示。

image

大部分情况下,除了电路板上被炸出的铜走线,反向极性二极管也会短路,必须更换。但这次,我们很走运,二极管性能良好。所以,现在我们必须修复这个开路走线。第一步是用小型精密螺丝刀(一字式)把板上铜走线绿涂层去掉。轻轻刮掉走线上的绿漆涂层,露出铜层,如图所示。

image

对开路走线两端进行清洁处理。

image

现在,用一些助焊剂来准备给铜点镀锡(简单地在铜焊点上刷一层薄焊料)

image

在完成铜走线镀锡后,用一跟实心导线(也称作母线)焊接到开路走线的一个端点。

image

然后用尖嘴钳稍微弯曲一下,让它与断开走线的另外一个端点位置能吻合上。

image

接着焊接导线的另一个端点到PCB断开走线对应的另一个焊点上。

image

接下来修剪多余的电线至焊点处,并用助焊清洁剂对焊点进行清理。

image

修复完成。

image

最后一步是检查收音机是否可以正常工作。当然啦,这台收音机可以正常工作了。这个流程在任何你要修复印刷电路板走线时都能用得上。无论是像这次烧断的走线;裂开电路板的断线;甚至是在你修复过程中产生的断路走线。

更多您可能感兴趣的技术信息,详情见:

如何正确修复因电源反接烧断的PCB走线?

上面文章就是手把手教你,“如何正确修复因电源反接烧断的PCB走线”。您在修复上具体遇到了什么问题吗?

很专业,工具很齐全,复原得比较好了,最头痛的是小焊盘掉了,不知道有没有修复教程

小焊盘的修复流程与走线修复流程差不多:

  1. 清洁焊盘区域。
  2. 根据脱落情况选择合适的替代物(如实心导线、铜箔贴片、飞线等)。
  3. 焊接和加固。
  4. 测试和检查。

如果pcb里层走线出问题了,怎么处理,而且没有过孔的情况下?

pcb里层走线出问题,抱歉,目前也不清楚有什么好办法解决。如果是从DigiKey购买,收到货遇到此类问题,您可以联系购买时的销售,进一步处理。

飞线大法好,我这边经常使用飞线方式修复电子设备,甚至还有修复芯片