Sensirion 气体传感器常见问题

作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng

本文将讨论Sensirion收到并解答的一些有关气体传感器的常见问题。

SGP IP 保护级别是什么?

SGP具有防尘和防水膜,因而在消费设备应用中能够表现出优异的防水和防尘性能。然而,SGP并没有IP级别规范。

SGP 传感器的湿度交叉敏感性如何?

包括SGP在内的所有MOX传感器对湿度均表现出一定程度的交叉敏感性。

SGP30SGPC3具有针对空气质量信号和原始信号的片内湿度补偿功能。要使用片内湿度补偿功能,则必须具有来自外部湿度传感器(如SHTxx)的绝对湿度值。

SGP 气体传感器可测量哪些气体?

这款基于金属氧化物的气体传感器对许多种气体都非常敏感,如H2、CO、VOC(醇类、脂肪烃、萜烯类、芳香烃、酮类、酯类……)、NO2……

对于室内空气质量应用,SGP针对VOC和H2的检测进行了优化。MOX传感器对CO2不敏感。

对不同气体的敏感度可通过材料工程进行修改,例如改变传感材料或添加某些掺杂材料,或者改变传感器的操作温度。

SGPxx 传感器多久接触一次洁净空气才能保持正常运行?

传感器必须每隔1-2周接触一次洁净空气(一次约10分钟)。

SGP具备片内基线补偿算法,可补偿传感器信号的长期漂移。该基线算法使用清洁空气(=无VOC空气)中的大气氢背景作为参考,并要求使SGP定期接触洁净空气,每周一次、一次十分钟左右就足够了。在大多数室内应用中,传感器都会定期接触洁净空气,例如通过自动或手动通风的方式。因此,SGP的运行不需要任何重新校准或维护。

SGP 的预期使用寿命是多久?

传统MOX传感器的使用寿命主要受硅氧烷污染的影响。借助SGP,Sensirion解决了MOX传感器的硅氧烷降解问题。我们进行的一项加速硅氧烷降解测试(作为SGP认证的一部分)可确保传感器在室内条件下保持10年以上的稳定性。此外,我们还在高温和高湿条件下进行了压力测试。

为确保ASIC和SGP封装的可靠性,Sensirion根据JEDEC规范进行了一系列广泛的加速使用寿命测试。这些测试可确保传感器能够稳定运行10年。

TVOC ppb mg/m3 的换算公式是什么?

1 mg/m3 = 218.77 ppb

1 ppb = 0.0045 mg/m3

换算公式假定分子量为111.86 g/mol、温度为25°C、压力为1.013 bar。分子量是指TVOC参考气体混合物的平均分子量。

SGP 是否需要稳定且无纹波的电源?

SGP搭配了片内稳压器。因此,1.62V-1.9V范围内的电压电源就能够提供足够的电流了。有关详细规格,请参见规格书。

SGP 是否需要在生产现场进行老化?

SGP不需要在客户的生产现场进行老化,因为传感器在生产过程中已经稳定。

SGP30:不过,在第一次运行时,传感器需要大约50分钟的初始稳定时间。

SGPC3:初始稳定时间取决于运行模式(低功率或超低功率)。在高功率运行模式下,SGPC3运行一定时间后可以实现加速。如果采用推荐的3分钟大功率运行时间,则低功率和超低功率运行模式的初始稳定时间分别约为2小时和5小时。

所有信息均源自Sensirion下载中心常见问题解答
Digi-key网站上的Sensirion