如何测试光耦是否正常工作?
以 Broadcom HCPL-181-00BE为例,推荐根据数据手册上的测试电路来测试。

搭建测试电路:
数据手册中给出了测试电路图,我们可以根据这个来搭建测试电路。

测试前准备:
电源,万用表,电阻。
我们以5V电源来举例,该如何搭建测试电路:
如上图,5V电源正极接上VCC 和输入(INPUT),负极接地。
万用表调到电压档,正极接输出(OUTPUT),负极接地。
推算测试电阻Rd与Rl

根据数据手册,测试电阻Rd,当前向电流If=20mA时,典型前向电压为1.2V
Rd = (5V – 1.2V)/20mA = 190欧姆
Rl 作为上拉电阻,起到一个限流的作用。 集电极最大电流30mA。
所以RI只要大于5V/30mA = 167欧姆就可以。可以选大一点,比如10K。

测试结果:
对于正常的光耦:
电源关闭时,三极管关闭,万用表测试的电压应与电源电压一致。
电源打开时,三极管导通,万用表测试的电压应为0。
如果测试结果与上面不一致,说明光耦坏了。
鱼遇雨
2
设计中经常用到光耦控制电压,巧妙地将高低电压电路分离开,能够有效的保障高电压电路不会对低电压电路产生损坏,通过本文章了解了光耦内部的工作原理以及判断其是否正常工作的方式,可以将光耦左右分开来看其实是一个二极管电路和一个类似三极管NPN电路,二极管电路供电导通使LED发光其光源照射在右侧三极管NPN晶体管电路中,此处晶体管是以光敏晶体管接收光源,其导通方式和普通三极管方式一样,高电平导通,那么OUTPUT端无电压,低电平不导通,OUTPUT端电压接近于VCC,今后在判断光耦是否正常工作就有测试方式了
1 个赞
邓先生
5
光耦是光电耦合器,用来隔离输入和输出信号的,通常由发光二极管和光敏元件组成,比如光敏三极管或光敏可控硅。那测试的话,应该包括输入侧和输出侧的检测,以及整个器件的功能测试。
首先,用户可能没有电子测试的专业设备,所以得考虑简单的方法。比如用万用表的二极管档测试输入侧的LED是否正常,这可能是一个基础步骤。然后输出侧如果是光敏三极管的话,可能需要测量电阻或者导通情况。当LED不亮时,输出侧应该是不导通的,当LED亮时,输出侧导通,这时候电阻变化应该能被检测到。
接下来,可能需要动态测试,比如给输入侧加电压,看输出侧是否有信号变化。比如用电池和电阻限流,点亮LED,然后用万用表测输出端的电压或电流变化。这时候需要注意电流不要超过LED的最大值,否则可能损坏器件。
另外,用户可能不知道光耦的具体型号,不同型号的光耦参数可能不同,比如CTR(电流传输比),所以在测试时可能需要参考数据手册。但如果没有手册的话,可能需要用通用方法测试。
还有可能用户想用示波器或者信号发生器进行更专业的测试,比如输入脉冲信号,看输出是否有相应变化。这可能适用于更复杂的应用,比如开关电源或数字隔离中的使用。
另外,需要注意安全,尤其是在高电压应用中,测试时确保正确隔离,避免触电或损坏设备。可能需要提醒用户注意静电防护,尤其是对光敏元件的保护。
可能用户遇到的问题包括光耦不导通、部分损坏或者CTR不足,所以测试步骤需要覆盖这些情况。例如,输入侧正常但输出侧无反应,可能是光耦损坏;或者输出侧有反应但信号弱,可能CTR下降,这时候需要测量输入输出电流比。
总结一下,测试步骤可能包括:
目视检查和初步检查:看有没有物理损坏,确认引脚排列。
测试输入侧的LED:用万用表的二极管档测正向压降,反向不导通。
测试输出侧的光敏元件:无输入时,输出端电阻应很大;有输入时,电阻下降。
动态测试:给输入加电流,测量输出端的电压或电流变化。
使用外部电源和测量工具,如可变电源、万用表、示波器等。
检查电流传输比,可能需要计算输入输出电流的比例是否符合规格。
另外,可能的替代方法,比如用电池和LED串联电阻来驱动输入侧,用另一个万用表测输出侧的导通情况,这样不需要复杂设备。
需要提醒用户注意的事项包括:正确连接极性,避免过电流,使用合适的限流电阻,防止静电损坏,以及确保测试时在安全电压下进行,尤其是当处理高压隔离时。
可能用户的应用场景是维修电子设备,比如电源或通信设备中的光耦故障,需要快速判断光耦好坏。这时候简单有效的测试方法尤为重要,不需要专业仪器就能完成大部分检