数字万用表(DMM)是所有电气和电子测试仪器中最常用的测试工具之一。 每个DMM的规格和功能可能略有不同。 理解DMM规范中的术语可以帮助我们最大化我们的测量效率。
-
准确性
这是DMM在特定操作条件下发生的最大允许误差。 在大多数情况下,精度表示为百分比,表示显示的测量值与测量信号的实际(标准)值的接近程度。 准确性需要与公认的行业标准进行比较。
某些应用,例如汽车,医疗航空或专业工业设备的校准,可能需要更高的精度。 在数字万用表上读取100.0 V,精度为±2%,范围为98.0 V至102.0 V.这对于某些应用可能没问题,但对敏感电子设备来说是不可接受的。 -
分辨率
这是DMM可以检测和显示的最小变化增量。
例如,如果数字万用表(DMM)在3 V范围内具有1 mV的分辨率,则在读取1 V时可以看到1 mV的变化。用户可以看到电压变化小至0.001值。 -
测量范围
DMM的测量范围和分辨率是相关的。 许多DMM提供自动量程功能,以选择正确的测量范围。 这提供了有意义的读数和最佳的测量分辨率。
如果测量值高于设定范围,则大多数DMM将显示OL(过载)。 在最低可能范围设置下获得最精确的测量,而不会使万用表过载。 -
精度
精度是指数字万用表在相同测量条件下重复提供相同测量的能力。在某些情况下,如果测量是可重复的,则DMM的精度对于确定错误模式并对其进行补偿更为重要。 -
数字显示
这用于描述DMM的分辨率。
例如,3½位数字万用表可以显示三位全数字和半位数。三位全数显示0到9之间的数字。半位数(被认为是最高位数)显示1或保持空白。 4½位数字万用表可以显示四位半数,表示更高的分辨率。 -
计数显示(Display Counts)
计数显示告诉您DMM在更改到下一个范围之前将显示的内容。
例如,DMM有50000个计数。这意味着当它在显示器上达到50000时其范围会发生变化。
为了说明,50000计数表可以在显示屏上读取49.999 V,但是当它试图显示50 V时,它只会读取050.00V,或者只是50.00 V。如果万用表移动到下一个數字范围,通常也意味着将丢失一个数位的分辨率。