作者: Digi-Key 工程师 David Lunsetter
Digi-Key提供大量直流-直流开关稳压器,旨在有效地将输入电压转换为所需的输出电压。为了将选择范围缩小到可执行所需功能的物料,我们列出了一个名为 “ 功能 ” 的参数。
“功能”参数下的大多数选项都相当直观:
比率式 —— 输出电压幅值是输入电压的函数,由某种比率(通常约为2:1)定义。
“ 比率式 ” 电路示例: Microchip TC1240A
升压式 ——输出电压幅值大于输入电压。
“ 升压式 ” 电路示例: Maxim MAX1722
降压式 ——输出电压幅值小于输入电压。
“ 降压式 ” 电路示例: Diodes Incorporated AP3211
许多物料均可执行多个功能,具体取决于它们的配置方式。例如,我们在售的某些物料可以配置为“比率式”或“升压式”。我们在 “ 功能 ” 参数中将其列为 “ 比率,升压式 ” 。这个描述是相当明显和直观的。
但是,我们会将一些物料列为 “ 升压,降压式 ” ,而将其他物料列为 “ 升压 / 降压式 ” ,这回让人有些困惑。尽管这些描述看似多余,但这样列出实际上是有道理的。
当我们将功能列为 “ 升压,降压式 ” 并用 逗号 进行分隔时,这说明物料可以采用这两种方式之一进行配置:配置为“升压”功能或“降压”功能,但不能同时配置为这两种功能。
相反,当我们将功能列为 “ 升压 / 降压式 ” 并用 正斜杠 进行分隔时,这说明,无论输入电压是大于还是小于输出电压,该物料都能够调节固定输出电压,而无需重新进行配置。这种物料在电池供电应用中尤其实用,在这种应用中,电池电压在充满电时高于输出电压,但在电量耗尽之前又降至输出电压以下,因而可充分利用电池。
“ 升压 / 降压式 ” 电路示例: Texas Instruments TPS63051