作者: Digi-Key 工程师 Barley Li
在E-Switch触摸开关(TL1270F160GYQBT)经过自动焊接工艺后,你可能会发现圆形按钮在此过程中熔化了。在自动焊接过程中,带盖的E-Switch触摸开关的加工是否有遗漏的工序?
绝大多数E-Switch触摸开关(包括开关盖和按钮)都是使用ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)塑形的。选择这种塑料是因为其优良的模具和表面光洁度,并且由于开关盖或按钮是用户看到的“第一印象面”,因此光洁度是非常重要的。此外,ABS还具有良好的颜色着色能力,以及优秀的一般机械性能(包括通常必需的“推入式特征”的模塑),因而成为开关盖和按钮的首选材料。
然而,ABS的软化和熔融温度较低,通常分别在100℃和120℃左右。70℃的连续使用温度通常是ABS所能承受的最高温度。这意味着ABS不适合自动化焊接工艺,无论是波峰焊还是SMT。波峰焊的一般预热温度约为150℃至160℃,当通过焊接波峰时,顶侧板温度会更高。这会使开关盖发生变形或熔化,因此建议在波峰焊处理后再安装开关盖。SMT的温度更高,因此不可将ABS用于SMT。
某些ABS变体可能可以承受波峰焊工艺,但这必须由客户使用其特定的设备和工艺参数进行个体评估。阻燃添加剂可以提高软化和熔化温度,但这同样需要客户用其特定的加工设备进行评估。
总之,ABS用于开关盖是因为它优异的模塑和美观性能,但它通常不适合用于超过100℃的自动化制造加工或超过70℃的终端使用应用。因此,需在自动化焊接过程之后安装ABS配件(如开关盖)。