通常客户在寻找变压器和电源时会将二者相混淆。这两种技术是相关的,但在应用上又完全不同。本文将讨论二者的相似和不同之处,帮助你判断需要的是变压器还是电源,并提供可供选择的选项。
变压器
这些器件通常具有两种模式和一种功能,均适用于交流应用。它们在任一模式下提高交流电压,降低交流电压,以及高低压侧隔离。用最简单的话说,变压器就是一对线绕在电磁铁上的特殊电感。电感线圈一侧与另一侧的匝数之比决定了升压与降压的模式。如果高压侧的匝数较多,而另一侧的匝数较少,则表明变压器处于降压模式。
相反,如果低压侧的匝数较少,而另一侧的匝数较多,则表明变压器处于升压模式。
与变压器相关的最重要细节是: 一切均采用交流电压 以及 通常没有现成的连接点可应用于此,因为该技术(产品)适用于电源设计 。下面是我们在售的几款变压器的照片:
简单地说,变压器不会把交流电转换成直流电。
电源/交直流转换器
有几种类型的技术可将交流电转换为直流电。以下是产生这种效果的基本步骤(这可能会因技术而异,但这些想法仍然适用):
- 使用变压器或类似技术将交流电压降至安全电平。
- 降低的电压随后会通过全波整流器,以产生正电源,该电源仍在0伏和步进电压减去整流器的平均正向电压所得的电压结果之间。
- 对于大多数应用而言,此弹跳功率并不稳定,因此必须对其进行调节。
A. 与整流和变换相比,调节往往随技术而变化,一般来说,第一步是增加电容,以使纹波电流降低到更稳定的级别。
B. 选择合适的电容后,多数情况下纹波还是太大。接着进行下一步调节,以使输出在接近直流电平的情况下达到设计的输出电压,并尽可能减小纹波。此设计可根据电源类型而改变。
电源和转换器更多地以工艺为基础,通过使用多个部件(有时 包括变压器 )将交流电转换为直流电。所以从技术上讲,这些器件可能包含变压器,但从工作性质上讲不是变压器。以下是一些我们出售的电源和转换器的照片,例如:
1145-1003-ND