在使用小型固态继电器(SSR)接通直流负载时,了解内部配置如何影响其电路性能会很有帮助。与更常见的交流/直流配置相比,将其连接以实现仅直流操作可获得显著优势。
大多数小型SSR会利用两个N沟道MOS管,其源极采用背靠背连接,并且当内部红外LED触发栅极时,它们会充当开关,以通过负载电流,如图所示:
注意,当栅极由红外LED触发时,此配置支持电流从引脚6至4或引脚4至6的任一方向通过串联连接的两个MOS管。因此,通过引脚4和6连接负载并保持引脚5开路时,可以使交流或直流电流通过器件。
然而,如果只需要将已知极性的直流电流通过SSR,则还有另一种具有显著优势的器件连接方法。这一连接如下所示:
在这种配置中,直流电流通过两条平行路径,分别进入引脚4和6,并通过引脚5流出。由于电流通过的是两个并联MOS管而非串联,因此 内阻 降低到串联的 1/4 左右,而 载流能力 提高了近 一倍 。其他的好处是显著降低了负载下的发热,并且由于电阻减小因而降低了SSR两端的压降。
在Digi-Key的网站上,所有SSR的最大负载电流都是在假设串联连接的情况下指定的,因为有些继电器只能以这种方式连接(有些省略了公共源极引脚接入——上面原理图中的引脚5)。
因此,在搜索满足你的负载电流要求的SSR时,请记住这一点。如果选择负载电流额定值较低的器件,并将其连接为仅直流工作(如上图所示),则或许有助于节省资金并提高性能。