过流保护保险丝 / 熔断器是否有自恢复功能?( Littelfuse 电路保护产品技术问答 Q&A )

答:没有,一次性的。

热熔原理

  • 保险丝通常由熔点较低的金属或合金制成。当电路中的电流超过额定电流时,在电流产生的热量作用下,保险丝的温度会迅速升高。
  • 这种熔断过程是不可逆的。一旦保险丝的金属熔化断开,其物理结构发生了根本性的改变,无法自行恢复到原来的导通状态。

我们可以根据T - C 曲线以及 “I²t” ,来了解 保险丝的熔断能力。

举例:

DigiKey 零件编号 F1710-ND
制造商 Littelfuse Inc.
制造商产品编号 0216008.MXP
详细描述 8 A 250 V AC 直流保险丝 管筒,陶瓷 需要支座 5mm x 20mm
规格书 规格书

我们可以在 规格书中找到该产品的T - C 曲线

这条曲线主要用于说明环境温度对设备额定值的影响。当环境温度降低时,设备能够承受的额定值可能会增加;而当环境温度升高时,设备能够承受的额定值会降低。这对于设备在不同环境温度下的安全操作和性能评估非常重要。

什么是 “I²t”

“I²t” 表示电流的平方乘以时间,单位是安培平方秒(A² sec)。这里的 “I” 代表电流(Current),“t” 代表时间(Time)。

  • 在过流保护装置(如 保险丝)中,I²t 值代表了在电路发生过载或短路时,通过保护装置的能量。当电路中的电流突然增大时,I²t 值会迅速累积。

  • 对于一个给定的保护装置(如 保险丝),它有一个特定的 I²t 额定值。当通过该装置的电流在一定时间内产生的 I²t 值达到或超过这个额定值时,保护装置就会动作(例如保险丝熔断),从而切断电路,保护下游的电气设备免受过大电流的损害。

  • 在选择和设计电路保护方案时,I²t 值是一个重要的参数。不同的电气设备和电路对过流的耐受能力不同,通过计算和考虑 I²t 值,可以确保选择的保护装置能够在适当的时候及时动作,既不会在正常的电流波动下误动作,也不会在过流情况下延迟动作而导致设备损坏。

相关产品: