能否使用并联小容量保险丝的方式,达到快速熔断的目的?( Littelfuse 电路保护产品技术问答 Q&A )

答:一般并联 fuse 可以使额定电流变大。至于熔断速度的快慢主要取决于 T - C 曲线和 I²t。

  • 一般情况下将保险丝并联会使整体的额定电流增大。这是因为并联电路的总电流等于各支路电流之和,对于保险丝来说,并联后能够承受的电流上限就会提高。
  • 保险丝熔断速度的关键因素是 T - C 曲线(时间 - 电流特性曲线)和 I²t(焦耳积分)。

举例:

DigiKey 零件编号 WK6213BK-ND
制造商 Littelfuse Inc.
制造商产品编号 38216300410
详细描述 6.3 A 250 V AC 直流保险丝 板安装(不包括管筒式) 通孔 径向,罐状,垂直
规格书 规格书

根据数据手册,下面是 T - C 曲线

T - C 曲线描述了保险丝在不同过载电流下熔断所需的时间,通过这个曲线可以直观地看到电流大小与熔断时间的关系;

  • I²t 则是一个与能量相关的参数,它反映了在一定时间内通过保险丝的电流能量大小

在DigiKey网站可以方便的找到 I²t 这个参数

这个参数对于判断保险丝是否熔断以及熔断的速度也非常重要。也就是说,仅仅通过并联小容量保险丝这种方式并不能简单地实现快速熔断的目的,还需要考虑这些关键的参数。

相关产品: Littelfuse 电路保护产品