瑞萨 Reality AI 工具® ,技术 Q&A

瑞萨 Reality AI 工具® 使工程师能够基于高级信号处理生成和构建 TinyML/Edge AI 模型。 用户可以自动探索传感器数据并生成优化模型。 Reality AI 工具包含一系列分析功能,可用于寻找最佳传感器或最佳传感器组合、传感器放置位置以及自动生成组件规格,还包括完全可解释的时域/频域模型功能,以及用于 Arm® Cortex® M/A/R执行 的优化代码。

相关产品:


下面是在线研讨会上,关于Reality AI 工具® 的Q&A:

Q1:Reality AI 工具® 支持用户自定义 AI 模型并快速部署吗?
A:eAI 的模型均为客户自定义和训练,但 RAI 模型无法自定义模型。

Q2:Reality AI 的模型训练在哪里进行?
A:Reality AI 的模型训练一般在云端;若使用 Edge AI 或者 DRP,开发者可自行选择在本地 PC 或者云端训练。MCU AI 训练有云平台提供对应算法,MPU AI 训练能按需在 PC 端、云端、服务器端开展。

Q3:AI 模型部署到端侧设备后如需微调或更新,Reality AI 工具® 有何对应工具与流程?
A:e2studio 可直接连接到 RAI 平台,模型能直接下放到 e2studio。

Q4:Reality AI 工具® 能在瑞萨 MCU/MPU 上直接进行模型训练和微调吗?
A:RAI 无法在 MCU 上进行微调模型,不过另有其他工具可满足需求,如有需要可联系官方获取帮助。

Q5:Reality AI 实时分析平台如何助力瑞萨 MCU/MPU 上的高效 AI 开发与调试?
A:RAI 模型在 MCU 上运行仅需调用一个函数,简单高效;且模型有特征提取后的决策动机可视化,平台还会给出 RAM、FLASH、计算量等性能信息。

Q6:如何在Reality AI 工具® 里进行 AI 模型的可视化调试和性能分析?
A:模型有特征提取后的决策动机可视化;性能分析方面,平台会告知 RAM/FLASH/ 计算量的信息。

Q7:Reality AI 工具® 支持哪些主流 AI 框架进行模型转换?
A:支持 PyTorch、Keras、Tensorflow、TensorFlow Lite。

Q8:Reality AI 工具® 支持代码自动生成以简化 MCU/MPU 编程吗?
A:模型导出后运行只需调用一个函数,编程较为简单,但因许多传感器外接,无法生成传感器相关代码。

Q9:Reality AI 工具® 支持哪些开发环境?
A:目前主要支持 CS + 以及 e2studio,IAR、Keil 等编译器的支持正在逐步推进。

Q10:Reality AI 工具® 能否实现整个产品开发生命周期全覆盖?
A:可以的。

Q11:Reality AI 工具® 提供哪些具体开发功能来加速 AI 应用开发周期?
A:涵盖数据审阅、模型训练、模型部署、模型优化(模型通道,大小优化,采样率优化)。

Q12:Reality AI 工具® 收费吗?
A:目前是收费的,费用视具体情况而定。

Q13:瑞萨电子端侧 AI 是在云端训练好再部署到本地吗?
A:是的,MCU 可在云端训练,MPU 能依据自身需求在云端、PC 端、Server 端训练,训练好的模型再部署到端侧。

Q14:Reality AI 工具® 的解决方案适用于小的 MCU 吗?
A:适用,能在 RL78 16bit MCU 运行,且训练出来的模型只需占用极少资源。

更多内容:

Reality AI 工具 | Renesas 瑞萨电子