一般来说,DCDC 开关稳压器都是固定电压输出。通过添加电阻分压电路,我们可以实现调节输出电压的效果。
分压电阻调节的稳压器电路的实例:
这是一个降压型稳压电路,电源转换器通常包含一个控制环路,以维持设定的输出电压。
图 1. 传统稳压器电路(图片来源于ADI)
右侧的电阻(RFB1 和 RFB2)构成一个分压电路。将生成的输出电压,根据内部参考电压VREF,调节到指定电压。一般情况下,输出电压无法调节到低于内部参考电压VREF。
如果需要把输出电压调整低至 0 伏。需要在电阻分压电路上,外加一个偏置正电压源(如下图红框里所示),用于调节输出电压。该偏置正电压源可由线性稳压器 (LDO) 或基准电压源产生。
图 2. 传统稳压器电路,外加的偏置正电压源连接
传统的分压电路,电源精度受分压电阻影响,调节电压范围受限,无法调节到0V。如何解决这两个缺点?请看: