恒流或恒压 LED 驱动器:哪种更适合你?

如果你已经决定安装 LED 照明,你可能注意到有多种方式为其供电。最大的决定之一是选择使用 恒流驱动器 还是 恒压驱动器。在某些情况下,两者都能工作,但各自有优缺点。

恒压驱动器

恒压驱动器通过为 LED 提供固定电压来工作。它通过调节电流输出来维持整体功率水平。如果你的 LED 或 LED 灯条明确标明适用于特定电压,那么恒压驱动器可能是你的最佳选择。恒压驱动器通常有 12V 或 24V 两种规格。恒压驱动器相对恒流驱动器来说价格更低,因为它所需的组件更少。此外,恒压驱动器在更换LED时也更容易。你可以根据需要添加或移除 LED,只要电压要求保持不变,驱动器应能增加或减少电流以适应新的设置(前提是所有LED的电流要求在驱动器的范围内)。使用它们时,你的 LED 需要具备内置的过流保护(OCP)。通常,这是通过电阻器实现的,正如下方 DigiKey 型号 289-1316-ND 中红圈标出的那样:

使用恒压驱动器时,如果电压要求稍有变化(如温度变化时),为了维持相同的功率水平,电流可能会发生显著变化。这很容易超过 LED 的电流限制,导致光输出波动、寿命缩短,甚至是 LED 直接损坏。因此,LED 上具备 OCP 非常重要。如果你的 LED 设计时考虑了这一点,那么使用恒压驱动器是安全的。

恒流驱动器

恒流驱动器通过为 LED 提供固定电流来工作。它通过调节电压输出来维持整体功率水平。尽管精确控制电流输出比电压输出更容易,但它需要更多的组件,因此通常价格更高。不过,在使用恒流驱动器时,LED 通常会有更稳定的光输出、更高的可靠性和更好的效率。缺点是,在进行照明变化时,恒流驱动器会更麻烦。改变 LED 的数量自然会改变系统的电流要求,这可能会导致驱动器将电压升高到对 LED 不安全的水平,因此需要根据新的电流要求调整或更换驱动器。

恒流驱动器是大多数大规模应用中的良好选择,特别是在功率使用和维护成本方面。如果你的LED没有内置过流保护,则需要使用恒流驱动器,下方的 1416-1344-ND 型号就是一个例子。请注意,这条 LED 灯条之间没有电阻,因此必须使用恒流驱动器。

所有需要恒流的 LED 应列出电流要求以及它们可以接受的电压范围,以免损坏。确保你选择的驱动器符合电流要求,并且电压输出在 LED 的指定范围内,以防止过驱动 LED。

简而言之:

恒流驱动器效率更高,也不太可能损坏你的 LED 投资,但在系统调整上更加繁琐。恒压驱动器价格更低,并且更容易调整 LED 数量,但更容易对 LED 造成损坏,能耗更高,并且要求 LED 具备内置的过流保护。选择哪种取决于你的应用需求。

DigiKey 相关产品: