在 DigiKey,我们常见的一个问题是有人请求提供用于冷压端子(有时也称为快速断开连接器)的简单、通用的压接工具。由于这种端子类型总是用于相对低功率环境中的电源连接,“足够好” 的压接通常就可以了。
技术小贴士: 不要低估连接的重要性。为了保证机械强度以及防止压接处未来氧化,需要进行适当的压接。质量差(电阻低)的压接可能导致过热、绝缘层烧毁,有可能使相邻电线短路,甚至引发火灾。
为此,Molex 的 WM9990-ND 是一款简单、实用的压接工具,涵盖了从 10AWG 到 22AWG 的常见线规。虽然该工具旨在与 Molex 自己的 QC 端子产品线配合使用,但这些产品通常彼此非常相似,并且在很大程度上是标准化的。如果您不需要通过认证,但仍在为 QC 端子寻找专用工具,而不是依赖五金店的钳子压接机,对于注重预算的人来说,这是一个不错的选择。
有关压接端接、拉力测试以及如何验证 “足够好” 的更多信息,请查看:
更多关于拉力测试的文章: