我们经常会收到基于描述的电阻需求,比如 RES 0805 1K 5% 1/4W、RES TH 4K7 2W 10% 或者 RES 0402 1% 2.2K.1W。这些看起来晦涩的数字都意味着什么,没有电子学学位有可能找到这些元件吗?
当然可以。
让我们来分解一下这些指标分别是什么,以及如何利用它们来找到可订购的零件。
RES 只是 “电阻(Resistor)” 的常见简写,表示你正在寻找的零件类型。你可能还会看到 “CAP” 表示电容,“IND” 表示电感等等,但现在我们专注于电阻。
0805 是芯片或表面贴装电阻 的尺寸代码的一个梨子。这些尺寸代码决定了零件的实际尺寸。尺寸代码必须匹配 —— 在不重新设计电路板的情况下,你不能用 0603 零件替换 0805 零件。常见的尺寸代码包括 0201、0402、0603、0805、1206、1210、2012、2512 等等。随着你使用这些元件,这些尺寸代码会变得习以为常,但一般来说,任何没有其他符号或单位的四位数都是尺寸代码。
TH 表示该零件是通孔电阻。它们也常被称为 “轴向” 电阻,它们是许多业余爱好者、制造者、较老的技术人员或工程师认为的 “标准” 电阻。它们价格便宜且易于操作,但往往比芯片电阻大得多,对于自动化装配不太有用。
1%****、 5% 和 10% ,以及任何带有 “%” 符号的其他数字,都是容差的不同值。容差是电阻与其列出的电阻值(称为标称电阻)可以变化的范围,并且仍被制造商认为在其规格范围内。例如,一个 1 千欧(一千欧姆)、±10% 容差的电阻,可以偏离 1000 欧姆多达 10%。这意味着该零件的实际例子可以在 900 欧姆到 1100 欧姆之间,仍被认为在规格范围内。请注意,没有符号给出的容差值,比如 “10%”,被认为是正负其值。更精确的写法是 ±10%。有些零件,尤其是非常旧的零件,容差的正负值会不同,比如 +80 /-20%。这意味着该零件可以比标称值低 20%,但可以高 80%。容差值越小越好 ——1% 比 5% 或 10% 更精确,因此是质量更高的零件。在其他条件相同的情况下,你总是可以用容差更低的零件代替容差更高的等效零件。如果你必须使用容差更高的零件,请咨询熟悉你项目的工程师。
0.1W、1/4W、2W 以及任何带有 “W” 的其他数字是电阻的功率或瓦特额定值。这是电阻能够以热的形式安全消散的能量,以瓦特为单位测量。所有电阻在运行时都会产生并消散热量,这是不幸但不可避免的物理结果。功率越高越好 ——1W 的零件能够消散的热量是 0.5W 零件的两倍。在其他条件相同的情况下,你总是可以用瓦特值更高的零件代替瓦特值更低的零件。除非你已经与工程师确认你的项目能够承受更低的值,否则不要降低,这可能会损坏你的设备。
1K、4K7 和 2.2K 都是电阻值的示例。这是电阻最重要的规格,也是将其安装在电路板上的原因。你几乎总会看到这些值带有以下字母之一:R、K、M 或 G。这些本质上是乘数,“K” 表示千欧零件,“M” 表示兆欧零件,“G” 表示吉欧零件。“R” 有点不同,它表示没有乘数 ——1R 零件就是 1 欧姆。当你在数字中间看到字母,比如 4K7,这意味着字母充当小数点。因此,4K7 是 4.7 千欧,而 4R7 是 4.7 欧姆。**这应该匹配。**有些项目可能能够使用足够接近的值,但如果你不知道你的项目是否属于其中之一,请尽你所能匹配值。
值得注意的是,由于这些产品的制造历史以及旧的制造商处理制造容差问题的方式,电阻并非分解为人们可能期望的相同值。“偶数” 值,比如 1.5k、2k、5k 等等通常非常罕见,往往是非常昂贵的军用规格零件。一个常见的例子是 5k 电阻很少见、昂贵且具有特殊用途,而 4.99k 被认为是一般用途的标准值。**如果你在我们的系统中没有看到你的目标值,请检查其附近的接近值。**涉及容差时尤其如此 ——5% 的 4.99k 零件将比 10% 的 5k 零件更便宜且更容易获得,并且 5% 的 4.99k 零件不能超过 10% 的 5k 零件已经允许的容差。这可能需要一些计算,但它可能会引导你找到更轻松、更实惠的零件来源。
就是这样!有了这些知识,你应该能够在 DigiKey 的网站上根据需要查找基本电阻。