用数字万用表测量LED很轻松,但很多人忽视了这两点

具有“二极管测试”功能的 数字万用表 (DMM) 可以帮助我們轻松测试LED。 在测试LED灯好與坏之前,请注意以下几点。

1. 检查测试电流和正向电压 (Forward Voltage)
如数据表中所述,有必要了解被测LED的测试电流和正向电压。 例如,EverlightHLMP-K150 LED可以在1mA测试电流和1.6V正向电压下测试。

2. 确保足够的输出电压和测试电流來测试LED
大多数新款的DMM能够提供足够的电压来進行大多数典型的LED测试。 但请注意,不同的DMM的“二极管测试”功能或許會輸出不同的测试电流和输出电压值。 如果這电压和电流不足,DMM将无法确认LED是否能夠工作或显示其亮度。

例如,B&K Precision2703C DMM在“二极管测试”功能中提供约1mA的测试电流和3.0V的典型输出电压。 如果测试LuminusSSR-90-W65S-R11-N3102 高亮度LED,需要3.15A测试电流,这样2703C DMM便无法应用其”二极管测试”功能。 因此,在这种情况下,需要设置外部电源和电阻电路,以确保测试电流和正向电压符合LED测试要求。

image

这个二极管测试功能的小技巧说明的确有点用,不同万用表输出的电压电流的确有差异。用老款带9V电池的指针万用表测试更方便些。