有时候在浏览 SMA 连接器产品时,你可能会遇到像 Radiall R222723120 这样的设备,它提到需要与full detent “全定位”,limited detent “有限定位” 或 smooth bore “光滑内孔” 的 SMA 连接相匹配。这些与一般 SMA 连接器有何不同?它们又有什么作用呢?
数据手册
SMA 连接器中的定位装置是为了提高保持力并为 SMA 配对连接提供正向锁定。full detent “全定位” SMA 连接器是一种公接口 SMA 设备,具有凹口,设计合理的母接口可以卡入其中,从而实现正向锁定,有助于在恶劣条件下保持连接。这一设计的缺点是会显著增加连接器所需的插拔力,在某些情况下这可能是有益的,但如果在连接产品时不小心,就会增加损坏电路板的风险。
smooth bore “光滑内孔”连接器没有这种凹口,仅通过摩擦力固定。这些连接器的插接力要低得多,因此在需要多次插拔循环的情况下或当人们希望在不经常移动的设备的大规模制造中尽量减小插接力时,它们是合适的选择,但显然它们的连接保持力较弱。
limited detent “有限定位”部件是这两者之间的一种折衷方案,其凹口不太明显,在保持插接力低于全定位部件的同时,仍能提供一定程度的额外保持力。