小型电子设备的通用压接/剥线工具

我们在 DigiKey 经常收到的问题之一,是关于用于小型电子设备的通用、低成本手动压接/剥线工具的请求,通常是用于维修。通常情况下,制造商为特定连接器触点推荐的工具价格远超用户在寻找用于不常见的维修或原型制作的简单小工具时的预算。那么解决方案是什么呢?

我们有一些工具可能适合这种需求,具体取决于您要压接/剥线的线材尺寸。其中一个推荐是 Klein Tools1009,该压接/剥线工具设计用于线规范围从 10AWG 到 22AWG,这涵盖了通常在 12 到 18 AWG 之间的常见家用线材范围。该工具还具有剥线和切割功能,是家庭维护工具箱中的一个不错的补充。

对于使用较小、较细线规的电子爱好者和类似任务,我们推荐 Adafruit 350。这款工具适用于 20AWG 到 32AWG 的线材,涵盖了大多数小型电子设备的维修需求或自制设备时可能遇到的线材范围。

如果这两款工具都不符合您的需求或不在库存中,我们这里还有更多类似工具可供选择:通用手动压接工具搜索链接

需要注意的是,这些工具并不适合需要通过任何形式的检验或认证的压接/剥线,或任何关键应用中的压接/剥线。像这些低成本的通用剥线钳主要用于快速和简便的原型制作、非关键设备的现场维修或其他可以接受不完美压接/剥线的任务。制造商压接/剥线工具通常价格昂贵的原因是因为它们对工具的加工和公差控制非常精确,远超过剥线钳。如果您不使用制造商推荐的工具进行压接/剥线,制造商将无法保证该触点符合其规格。这也是为什么大多数供应商不会评论他们的工具是否适用于竞争对手的部件的原因。

如果这些都不是您所需要的,那就不妨通过使用通用剥线钳来节省大量资金。

我们也是遇到Molex 端子型号:2147205001 铆接问题,想请高工推荐一下可以铆接的厂商和技术支持。Thanks!

请问您遇到什么问题?2147205001应该是压接的,为什么要铆接呢?

更多Zero-Hachi 连接器系统资料:

image