许多人对无线电、天线和塔台的避雷保护缺乏了解。许多安装人员要么忽视这个问题,要么仅做最少的处理,有时甚至会在安装过程中造成严重问题。以下是一些常见问题的简要讨论。
有多个网站提供了更多关于接地程序和硬件的信息。以下建议由Schneider提供,属于一般性建议。
-
将天线安装在天线杆或塔台上,如果是定向型天线,使用指南针对准主站点。确保夹具与支撑结构的金属部分连接良好,并且夹具紧固而不损坏。
-
使用粗号 LMR-400 同轴电缆将其连接到天线上,并用黑色(不是白色!)电缆扎带每隔几英尺固定一次。一些人还会在扎带上缠绕几圈电工胶带或内衬粘合剂的耐紫外线热缩管,以增加太阳光防护。
-
将电缆的 N 型公头连接器连接到天线的 N 型母头连接器上。确保它们正确连接,然后用手拧紧——不要使用扳手,这不必要而且可能损坏连接器。
-
氧气是一种绝缘体,会导致衰减和噪声。使用去氧化剂可能有助于改善连接并延长良好连接的寿命。
-
确保电缆从天线向下延伸,以防止水沿着电缆流入天线内部。同样,确保不要对连接施加拉力。
-
如《密封 RF 连接器》文档所示,用橡胶接头/熔合/密封胶带(硫化胶带)密封连接,并用手挤压成型,然后在上面加一层电工胶带或内衬粘合剂的耐紫外线热缩管。重点是防止水分进入。
注意: 如果愿意,可以在地面上将电缆连接到天线并进行密封,然后再爬上塔或到达天线杆顶部。但要确保不要对连接器施加过大压力(例如,通过让电缆从天线上垂下来)。
-
将长 LMR-400 电缆的 N 型公头连接器连接到防雷/浪涌保护器的 N 型母头连接器上。同样,只需用手紧固。
-
包括一个滴水圈,使水在到达保护器之前从电缆上滴落。
-
用重叠层的橡胶接头(硫化)胶带密封电缆与保护器之间的连接,然后覆盖一层重叠的电工胶带或内衬粘合剂的耐紫外线热缩管。
-
将短的跳线 RF 电缆从防雷保护器(电缆的 N 型公头连接到保护器的 N 型母头)连接到无线电设备。小心地将电缆布置在设备柜中,避免受损。
注意: 无线电设备可能使用几种不同类型的连接器,例如 N 型、TNC 或 SMA。确保你有适合无线电类型的正确跳线电缆。
-
防雷保护器和天线杆或塔台的底部必须接地。这通常需要一个 10 英尺的接地棒或一个埋在几英尺深处的良好接地板。(非常高的塔可能需要更多的接地棒,例如塔周围均匀分布的三个)电缆必须是粗号的(绿色)接地电缆。电缆必须尽可能短且直地从保护器或天线杆/塔台到接地棒。必须避免任何不必要的弯曲。绝对不要将多余的接地电缆盘绕起来,因为这会(以及弯曲)增加雷电高能放电的阻抗。
-
通常情况下,天线本身不需要由安装人员接地。天线通过金属夹安装在金属杆上,必须接地。
-
如果天线是八木天线(定向型),最好将天线安装在离杆顶部几英尺的地方(间距至少等于天线的长度),以使天线杆在雷击时承受主要冲击。
-
如果天线是全向型,通常安装在最顶部,但有些安装在塔的一侧,离塔 2-3 英尺远的地方。许多此类天线是“直流接地”的,这意味着辐射元件通过线圈接地,从而允许静电积累在试图形成时释放。这通常就足够了,但在一些雷电频繁的地区,安装人员可能会在全向天线周围安装避雷针,并将其放置在天线的几英尺以上。必须将其与天线保持足够远的距离(几英尺),所以这有点麻烦,但确实有硬件可用。
-
如果塔高,每隔大约 75 英尺应该安装一个电缆接地夹,将同轴电缆外部屏蔽层接地到塔上。这会暴露外部屏蔽层(编织物),所以安装后必须注意防水处理电缆/夹具。
-
在建筑物入口处必须使用优质的浪涌保护器(如 polyphaser)。它可能安装在金属穿透板上,可能是简单的直通型,但必须连接到粗号的接地电缆或带子上。
-
从浪涌保护器引出的接地电缆必须是粗号的绿色接地电缆,保持尽可能短和直,不要有任何盘绕或急转弯。这些会增加电感,从而对雷电高频能量产生阻力。
-
接地电缆不得穿过金属管道。这会增加阻抗并可能引入噪声。
-
要注意,浪涌保护器在一段时间后会失效,可能是由于吸收了一次大的浪涌或多次小的浪涌。这可能表现为开路或更常见的是高 VSWR 的来源(反射功率)。手边应备有一个备用装置,如果发现高 VSWR,请尝试在现场更换该装置。
-
浪涌保护器并不是真正的避雷器。天线的直接雷击可能会将足够的能量传输到系统中,从而使保护器超载,导致无线电设备及其附属设备严重损坏。浪涌保护器的主要目的是为了防止雷击而消除静电积累。
-
接地电缆必须连接到根据当地法规或更高标准安装的工业质量接地棒或板。这必须是 8 英尺或 10 英尺长的接地棒。
-
所有接地应连接到一个共同点,例如建筑物电缆入口点的金属板。必须避免菊花链式接地连接。
-
天线杆(如果较短,例如 10-20 英尺)必须在底部接地,并通过一根短直电缆连接到接地棒。最好使用单独的接地棒,但在天线杆和设备柜彼此靠近的情况下,通常使用一个接地棒。
-
如果使用小型天线结构,通常在其底部使用一个单长接地棒,但对于正常塔架,应安装接地环,连接 3 个或更多的接地棒,并用粗铜线将它们连接,并从塔架引出几条电缆。
更多产品: