物联网(IoT)这一流行词在近几年中已广泛运用于多个行业。许多人不禁会问:什么是物联网?它对我们的日常生活又有什么影响?“物联网”是指一组相互连接并且可以相互交换数据的设备集合。远程传感器可以将温度告知办公室中的服务器。只需使用几种不同的技术(例如蓝牙、蜂窝技术、Wi-Fi、LoRa、Sigfox等)即可以用无线方式完成此操作。
IoT是一个广泛的话题,希望本帖中的部分信息可以帮助一些读者加深对IoT概念的理解。下面我列出了一些资料,希望有助于你了解可用于物联网的IoT技术、应用和产品。
Silicon Labs :
将物联网紧密相连的无线协议(需要付费查看)
- 涵盖以下内容:
o Sub-1 GHz无线技术
o Wi-Fi(802.11)
o 蓝牙
o Zigbee
o Z-Wave
o Thread
- 涵盖以下内容:
o 蓝牙
o 蓝牙5.0
o 蓝牙信标
o 蓝牙组网 - 网状网络
Thread
Zigbee 3.0
蓝牙组网
Z-Wave - 无线技术
组网性能
多协议
Wi-Fi共存
无线和射频解决方案 - Zigbee/ Thread /蓝牙/Wi-Fi/Proprietary/Z-Wave/多协议产品列表。其中大部分产品在Digi-Key均有备货,或者可以通过非目录订单进行订购。
- 涵盖了恩智浦的“智能”、“互联”和“安全”产品组合
- 有关IoT主题的几篇文章
- IoT应用页面
o 涵盖不同的技术领域,并且也是该公司IoT应用的登录页面 - 物联网(IoT):接下来又会是什么?
o 阐述了IoT应用的重要性,并展示了使用互联设备的好处 - 超越一切可能——2017世界物联网大会
o 包含有关Analog Devices(亚德诺半导体)产品的多个用例视频 - 适用于物联网的可靠、低功耗无线传感器网络:使无线传感器像网络服务器一样可访问
o 涵盖低功率无线器件 - Analog Devices 物联网与万物智能
o 利用Digi-Key网站上的数款亚德诺半导体产品涵盖IoT中的传感、测量、说明、连接和电源管理
- 无线固件:IoT成功的关键驱动因素
o 说明OTA固件更新及其实施的好处 - 借助Particle来制定更好的业务决策
o 介绍使用Particle云平台开发低成本IoT解决方案的有效性 - 利用太阳能IoT跟踪公园交通数据
o 介绍在公园中使用太阳能IoT应用的用例
- 低功耗蜂窝IoT的游戏规则变革者
o 涵盖适用于IoT应用的蜂窝服务 - HLTE Cat M1如何帮助物联网节省电力和成本
o 阐述了利用CAT-M1蜂窝技术节省电力和成本的情况 - M1、Sigfox和LoRa
o 介绍了不同的无线技术以及它们是如何用于IoT应用的
Artik :
- 特色资源
o 包含视频、电子书和案例研究(需要注册会员并通过电子邮件发送)
Echelon :
- 工业“物联网”的要求
o 盖工业IoT应用
Helium :
- 分散式机器网络
o 在供应商特定的白皮书中介绍了多个IoT主题
- 大学课程
o 使普通学校和大学能够轻松学习和应用新的连接技术 - Multi-Tech硕士课程
o 使客户能够成功实施大规模IoT计划
Laird :
- 了解企业物联网(EIoT)
o 说明IoT应用的财务影响并应对一些挑战
尽管Digi-Key的供应商拥有与IoT主题相关的大量信息,但值得一提的是,还有其他一些团队可以作为优秀的学习资源。
蓝牙SIG:Bluetooth® 技术网站
LoRa联盟:https://www.lora-alliance.org/
Sigfox:Home - Sigfox 0G Technology
Z-Wave:http://www.z-wave.com/
Thread:Home
除了这些资源之外,Digi-Key现在还提供了IoT资源中心,其中包含不同的IoT产品、技术、开发平台等等!