开关电源用于电池充电

恒流充电是给普通电池充电的一种充电方式,这种充电方式的充电电流自始至终都恒定不变。

标准开关电源是恒压电源,它的输出波动被监测电路进行检测,并将结果反馈给输入控制电路,进行恒压控制。

开关电源输出电压恒定不变,但输出电流要根据负载情况而变化,这意味着如果不能恒流输出,将不能作为电池充电器。

此时,电源的过流保护功能将被使用。过流保护功能是用来抑制电流过大的情况下对电路和设备造成损害。过流的电流部分被转移,电流被抑制在某一恒定值进行恒流充电。

需要注意的是,有些过流保护由于其本身的一些特点,使其不适合电池充电。

image

在图1 中,是三个主电源过流保护特性。其中,适于电池充电的方式为拥有恒流电压下垂特性的电源,通过运用其恒流范围,可对电池进行恒流充电。另外两个特性不适合对电池充电,因此在选择电源时需注意。

如上文所述,恒流范围是指为避免电源劣化和损坏而进行过流保护的状态,其用途是避免超过电源规范规定的额定电流(额定电流<过电流保护设定电流)。

在这种情况下,需要改变电源的过电流保护设定电流值,以使过电流保护设定电流小于额定电流。

另一种控制恒流的方法是将外部电路连接到电源上,而不是像前面解释的那样通过过流保护转移电流。

下面这个例子使用 TDK HWS1000 解释这个过程。

image

image

image

并联电阻(1)应用在电源的负载线上,输出电流的电压转换是通过并联电阻实现的,并进行输出电流检测(2)。设计了恒流下垂点的调节电路,并建立了过流的标准电压(3)。在运算放大器(4)中比较(2)和(3)的电压,在光耦合器(5)中控制电源的输出电压。

该方法是电源恒流电路配置的一个例子,外部控制输出电压,应在额定功率或额定功率以下使用。

有关电源的更多主题,请单击这儿

内容和图片由 TDK 的 FAQ 提供。