Trinamic TMC2208-EVAL-KIT

作者: Digi-Key 工程师 Bobby Kulhanek

TrinamicTMC2208 Step/Dir驱动器创建了一个评估套件,该驱动器峰值电流2A,可用于驱动两相双极性步进电机。此外,它还利用StealthChop来实现一些静音移动的应用操作,例如3D打印机和ATM现金循环机。


套件目录

  • STARTRAMPE(基板)
  • TMC2208-BRIDGE(带有多个测试点和独立设置的连接器板)
  • TMC2208-Eval(评估板)

操作原理
Trinamics静音驱动技术(stealthChop)可为家庭和办公室应用提供无故障的运动控制。TMC2208支持选择所需的微步分辨率。可以将2、4、8、16或32个微步与Step/Dir接口配合使用,以适应运动控制器的驱动器功能。Trinamic的StealthChop2斩波器加上微步增强microPlyer(用于获得256微步平滑度的Microstep插值器)可确保实现无噪音运行、最高效率和最佳电机扭矩!它还具有易于使用的8位UART接口,可提供更多的调谐和控制选项。

文档资料
你可以点击以下链接进入我们的网站,以查看该零件的规格书、Gerber文件、原理图和布局PDF。
点击此处

除了使用C和部分C++语言的代码之外,其中还包含指向TMCL IDE软件的链接,以及适用于CAN和RS485的支持接口
点击此处获取软件、代码和更多下载内容

零件编号
1460-1213-ND(TMC2208-EVAL-KIT)
厂商TMC2208-EVAL-KIT

如果你需要关于该零件的更多知识,另请访问我们的EEWiki页面。