本文是【与 Becky 探索电子世界】系列视频的第三期内容,继《 LED 基本原理及其应用概述 》 和《 焊接基础解说 》之后,我们将探讨如何打造简易的 LED 电路和音频电路。本文及视频将细致指导您准备所需材料、搭建并测试 LED 电路,带您了解音频电路的制作流程。
她又来了!手把手教你搭建 LED 和音频播放电路
构建电路不一定是复杂和困难的项目,简单的电路也可以实现一些功能,例如发光和播放音频,无需任何代码或编程,都可以轻松完成。以下视频将会手把手教学,展示如何通过简单电路连接 LED 到电池组 ,以及播放音频。点以下图片观看视频,一起来学习吧!
要制作简单的 LED 和电池电路,需要准备:
这是基本的 LED 电路图,正极连接到电池的正极,同样负极连接到电池的负极,随着电阻与 LED 的串联,电流将从电池流经电阻和 LED,然后流回电池。电阻器限制了整个电路中的电流,不管它是接在电路中的 LED 之前还是之后,无论哪种方式都可以工作。电阻不像 LED 那样有极性,因此方向并不重要。
根据图示,对元件进行锡焊,不要忘了在最后的连接之前套一些热缩管。但如果你是焊接新手,你可以先测试电路正常与否,再去收缩热缩管。
最后,安装电池并确认它们的方向,然后按动开关,LED 应该会亮起来。如果它没有,请仔细检查是否有短路 ,两根不应该接触的金属线是否碰到一起。如果有短路,部分电路可能开始发热,如果发生这种情况,请立即取出电池,纠正短路,再重新插上电池。
要测试接通与否,可以使用设定为连续模式的万用表 ,在电路关闭时进行测试。方法是将探针触碰电路的两端,如果它发出哔声,则表示连接正常;如果没有,就说明连接有问题,可以检查整个电路中应该接通的部分和不应该接通的部分。
要将更多 LED 添加到该电路中,只需将它们与第一个 LED 并联 ,即每个 LED 和电阻的组件都与电池连接在同一点,所有正极接在一起,所有负极接在一起,这就是串联和并联的区别。电阻和 LED 是相互串联的,而多个 LED 间是相互并联的。
初学者经常问:是否可以在多个并联的 LED 组件外只使用一个电阻?理论上是可行的,但在实际中并不是一个好主意,它最终会导致一个或多个 LED 不亮。这是因为各个 LED 并不是完全均匀的导体, 所以只要有个 LED 的内阻略低于其他 LED,它就会吸引更多电流。时间越久,这种差异会越明显,甚至会烧坏 LED。
在构想包含更多 LED 的设计之前,请先尝试只添加两到三个 LED。当你开始混合使用不同颜色的 LED,各个电阻值开始变得更加重要,记住电流走的是阻力最小的路径。你可以使用 DigiKey 的 LED 串联电阻器计算器,为每个 LED 选择合适的电阻。
制作音频电路也是练习焊接技术的好方法,试试这款易于操作的音效测试板 ,它并不像看起来那么复杂。你需要准备:
该测试板可以通过USB连接电脑,并像一个U盘一样显示出来,只需将音频文件拖放其中,就像用其他U盘一样即可。
您必须根据测试板的规格对音频文件进行调整,可以使用 Audacity 这个免费音频编辑程序轻松完成。
文件的命名决定了它们与哪个触发器相关联以及它们将如何播放。例如,我可以通过相应的命名,让一个触发器从一组音频中随机播放。
要触发声音播放,需将测试板这一侧被将标记的连接器连接导线接地或通过开关临时接地。 为了连接各个组件,可以使用无焊面包板。将测试板插入无焊面包板,然后使用导线从触发器引脚连接开关再接地,最后把扬声器插头插入终端插座处的内置放大器中。这就完成了创建一个简单的音频电路!
当电路在无焊面包板上能正常工作,就可以将它移植到焊接面包板上,使它更加牢固并嵌入到你的项目中。
构建LED灯光和声音电路不难,只要掌握好基本技巧,从简单的电路入手,反复练习,就能挑战更复杂的电路设计。通过巧妙运用灯光的变化和声音的应用,创造出更多创新、有趣、实用的作品。期待看到您的创意项目,让我们一起发挥想象力,创造出令人惊叹的成品吧!
关于本系列视频
电子设计博大精深,对于初学者来说,有一定的难度。本系列视频旨在介绍一些入门级的技术和技巧,包括电路设计基础知识、简单编程等,让初学者从基础开始,再一步步向更进阶出发,在电子设计的世界里,发掘更多乐趣,同时也可以让电子设计爱好者温故知新。
关于Becky Stern
Becky Stern 是一名创客,拥有多年设计电子项目的经验,创作和分享是她两大爱好。在独立创业之前,她曾担任 Instructables (Autodesk) 的产品经理、Adafruit 的可穿戴电子产品总监等。她的作品曾被 BBC、CNN、Business Insider、Forbes 和 Science Friday 等知名媒体报道过。她创建了数百个关于技术和手工制作的在线 DIY教程和视频,旨在分享她的知识,帮助同是电子设计爱好者的同路人学习,以及相互交流。
喜欢【与 Becky 入门电子世界】系列视频吗? 请关注订阅并点赞和分享,敬请留意下一期的播放!
相关产品:
Lite-On | Stackpole Electronics | Adafruit |
LTW-2S3D7 | CF14JT100R | 727 |
Adafruit | Adafruit | FLIR Extech |
3111 | 4559 | MN35 |
Adafruit | Adafruit | CUI Devices |
2217 | 1669 | TS02-66-60-BK-160-LCR-D |
DFRobot | DIGIKEY STANDARD | Adafruit |
FIT0096 | DKS-SOLDERBREAD-02 | 1311 |