在设计或修理电子设备时,有时真的需要寻找 双极晶体管(BJT)的替代品。在查阅这些BJT数据手册里的诸多参数时,你或许会感到不知从何下手。在寻找合适的BJT替代品时,有必要理解并考虑一些相关重要参数。除了工作温度和典型应用之外,还需要考虑以下一些基本BJT参数。
- 极性
有必要確定晶体管是NPN还是PNP。不正确的类型会將电压反转,并可能导致晶体管损坏或应用设备损坏。
- 封装和引脚配置
BJT有许多封装类型。通常替代品需要匹配应用的封装尺寸,这样它才可以接合在电路板的焊盘/孔上。更重要的是,您需要了解引脚配置,因为不同的生產商可能有不同的引脚设计配置。
- 击穿电压
选择此参数(如Vceo)時,必須要符合設計规范要求。它代表了BJT可以承受多少电压的能力。超过击穿电压是可以的,但是不应该低于你要更换的晶体管的额定击穿电压。
- 电流增益
电流增益通常表示为B或hFE。选择近似电流增益的BJT替代品是必要的。
- 频率
通常要确保BJT替代品能够满足设备中的相关频率限制或要求,不会因此而影响原來应用的功能。
- 功率
要确保BJT替代品有足够的耗散功率。封装类型是影响功耗的其中一个因素。