有很多做开关电源的朋友,纹波和噪声不会测试,下面介绍一下两种直流电压的纹波测试方法。同一个被测开关电源经历不同的测试方法,其结果是不相同的,那么只有采用相同的测试标准来测试,这样测量的结果才有对比性。
1,纹波测量要点
下面介绍纹波测量方法常用的主要是两种,一种是地线环测量法,另一种是地线环+电容测量法。
(1)地线环测量法
-
示波器耦合方式选择AC耦合;
-
示波器带宽选择20M;
-
将示波器探头的地线夹去掉,换上弹簧接地环,用探针搭在负载输出端正极,接地环一端搭在负载输出端负极或者裸露的地上,上电后观察输出波形,读取测量电压均方根值。正常情况下我们拿到的10X电压探头是带地线夹的,如下图
认识一下地线环,它是一个弹簧引一根线作为接地的,如下图。
那么准备就绪后,我们开始测试纹波。我们不能采样通用的示波器探头,因为通用的示波器探头的地线不屏蔽且较长,容易捡拾到外界磁场的干扰,受干扰的影响很大,测试结果也会差别很大,所以正确纹波测试方法,如下图
错误测试方法,如下图
以上两种测试方式,我们看下测试结果。用地线环正确测试结果,最大值是196.7mV,均方根是78.75mV。
用接地夹错误测试结果,最大值200mV,均方根是80.044mV。
明显可以看出,接地夹错误测试出来的电压比地线环正确测试出来的电压要高一部分的,这是因为接线夹的环路越大,测量的噪声就越大,但是纹波的大小基本上不变。接地环路的大小会影响纹波和噪声叠加的Vpp值要远大于理想测量电压。
而至于为什么加了地线环测试结果,噪声和纹波叠加在一起,直观看上去的没有那么好,问了一下老工程师,可能是输出电解电容小了,但是方向是对的,对于照明灯具来说,可能影响不是很大,对于一些做安防,仪器等这种需要有视频图像要求的,对纹波要求会很高。所以方向是对的,不同行业的朋友可以参考地线环测量纹波方法。
对于视频图像行业,经常会测试电源纹波和噪声,在视频图像中,给Sensor的电源如果纹波超过Sensor要求,图像上就会有抖动的横纹。在FPGA系统中,电源纹波波动超过100mV,BANK的工作可能会受到影响。
所以测量方法正确会减少很多误差问题,我们所测试的纹波也不会因地线夹引入的环路造成的噪声淹没,示波器看到的噪声幅值也会小于纹波的幅值。
(2)电容地线环测量法
我们先在电源输出端并联10uF的电解电容和0.1uF无极性陶瓷电容,其中电解电容正极要在输出端正极,然后我们用示波器探头接上接线环直接与被测电源输出端相连接,探头的尖端要接触电源正极,地线环接触电源负极,示波器带宽设置20M,上电,读取电压峰峰值。
2,噪声测量要点
- 示波器耦合方式使用AC耦合;
- 示波器带宽选择全带宽;
- 通用10X探头换上地线环,探头接触输出端正极,地线环接触输出端负极或者裸露的地上。