ESD (静电放电)是指静电电荷的快速转移。当一个带有正电荷的物体与另一个带有负电荷的物体相接触时,它们就要平衡其电子。电子从一个物体冲向另一个物体的过程就是ESD。ESD可被视为电子电路及其元件的死敌。电荷向电子元件的转移很容易对元件造成损坏,从而使它们失去作用。可惜的是,大多数情况下当你发现时为时已晚。
这时就轮到ESD保护电容出马了。将ESD电容放入电路中,可吸收电路可能接触的有害ESD。以下是有关ESD电容的精彩帖子:什么是ESD电容
该帖重点讨论了如何选择ESD保护电容。此外,还有许多方法可以保护电路免受ESD的影响,而电容是一种性价比较高的解决方案。
选择ESD保护电容时,应关注3个主要参数:
被测器件
DUT效应是指在ESD试验电路中,电容两端的有效合成电压。该电路如图1所示。
图 1.
Vx= 合成电压
Cx=DUT (被测电容)
Co= 充电电容
Vo= 源电压
该方程式表明了Vx和Cx之间的关系。如果使Vo和Co保持恒定,则Vx和Cx成反比。这表示,选择的Cx值越高,Vx越小。
以2000pF电容(Cx)的6kV(V0)ESD要求为例。同时还假定我们采用的是使用Co=150pF的AEC-Q200试验方法。DUT效应关系表明,印加6kV电压时,Cx仅显示418.6V(Vx)。以下为数学计算步骤。
-
Vx=(Co/Co+Cx)Vo
-
Vx=(150pF/150pf+2000pF)x6kV
-
Vx=(0.00000000015/0.00000000015+0.000000002)x6000伏
-
Vx=(0.00000000015/0.00000000215)x6000伏
-
Vx=(0.0697674418604651)x6000伏
-
Vx=418.6伏
击穿电压
击穿电压是一种用于量化电容的电压等级强度的方法。你可以采用以下方法来确定电容能够处理的最大持续电压:以不断增大的速率将直流电压加到电容,直到部件故障。因此,我们应该选择击穿电压大于Vx的电容。
直流偏压
在给陶瓷电容印加直流电压时,有效电容量和标称电容量可能会有所不同。直流偏压采用相针对标称值的电容量变化百分比表示。下面是计算直流偏压的方程式。
介质材料在直流偏压中起着重要作用。不同的电容类别也有一定的影响。对于I类电容,其变化相对较小,而对于II类电容,其电容量会先略微增加,然后在接近额定电容量后稳定下降。通常对于II类电容而言,直流偏压介于-10%到-70%之间。随着印加电压增加,有效电容量下降。
单独的ESD试验额定值并不是选择电容值的最佳方法。如果同时关注DUT、击穿电压和直流偏压影响,则可以防止保护电路的过度设计和设计不足的情况。
有关电容类别的更多信息,请查看以下帖子:陶瓷电容温度系数的理解
TDK的常见问题中包含相关内容和图像。