超级电容的初次充电

作者: Digi-Key 工程师 Ryan Heley


大型超级电容在初次充电时需要串联一个限流器件,因为它们能存储大量能量但内部电阻却很小。由于这些特性(除了通常从零伏开始的初始电容电压外),在将电容并联到电池或电源时可能会发生短路。点击此处查看较大电容的示例。

如果线路中没有任何元件可以减缓初次充电冲击电流,则通常会出现剧烈的火花、电线和接线柱发生熔化,还会对电源和电池造成损坏。尽管我们可以在初次充电时选择适当的限流电阻与电容串联,但也可以简单地使用与电源具有相同电压的白炽灯泡。289-1216-ND是用于12V光源的示例灯泡。

image
由于流过电容的电流仅为灯泡的电流,所以可能需要一个小时左右才能对电容充满电(具体取决于电容的大小和所使用的灯泡),因此请确保以合理的方式进行接线。你可以选择并联数个灯泡,以提高电容的充电电流并缩短充电时间。除了简单以外,利用灯泡为电容充电的另一个好处是,当灯泡亮度变暗或不再发光时即表明充电已完成。充电完毕后,你可以取下灯泡并用万用表验证电压,然后将电容直接与电源并联连接。