【DigiKey探索之旅】个人分享学习PCB设计需要哪些知识?

学习PCB设计之前至少需要学习这些前置知识,个人肤浅见解。
PCB最终是用于焊接电子元器件(也有个别用于结构,暂不讨论。),形成电路系统,实现某些功能,且能够稳定安全运行。
a. 那么首先,PCB上面的封装应该与元器件一致才行,多数网上都有封装库,部分特殊的需要自己绘制,这就需要你能够运用PCB设计软件引用库封装和绘制元器件封装。
b.其次,形成电路系统,实现某些功能,就需要学习电路设计软件知识(一般和PCB设计软件是一个)电路系统知识、模拟电子、数字电子、通信电路等。
最后,能够稳定安全运行,其安全包括该电路自身安全和周围人或其他设备的安全,简单来说也就是除了本身功能外,不影响使用者安全,不骚扰其他设备,也不会被其他人或设备干扰,这需要了解的东西就多了,比如电源设计、散热设计、走线截面积与载流量、EMC/EMI知识、电磁场与电磁波、绝缘与安全距离等。
c. 关于生产,PCB投产需要了解厂家制版的工艺要求,比如最小加工孔径,最细线宽,最大板子厚等。如果PCB板后期用于工厂装焊,还需要了解加工厂SMT、波峰焊加工工艺,如最小工艺边,mark点位置、最小尺寸、元器件最大高度等。
d.为使电路能够一次设计成功,还需要会对原理图电路仿真验证其功能。
e.如果涉及到与结构人员配合,能绘制3D封装可以快速解决结构问题。
1717399395114
image
1717399448494

受教了!终于找到高清版本的线宽与电流关系了,谢谢楼主。

芯片封装要适合,如果引脚太长,占用面积太大,如果引脚太短,会影响焊接。在PCB中设计芯片封装要根据数据手册的数据适当调整封装及引脚的尺寸。

PCB设计是产品研发过程中非常关键的一部分,同样一个电路结构,不同的工程师所设计的PCB,在电气性能上也会有所差别,因此学习PCB设计的相关规则很有必要,只有在熟悉规则的情况下才能设计出一款高性能的PCB。

感谢您的分享!很有实用性!

PCB设计 EMC干扰及高频特性要考虑进去,否则实际板子调试会搞死人。以前就遇到一个板子,改了板子才调好

请问PCB设计的时候EMC如何考虑?我们经常的做法是先调板子再准备过EMC测试,通常要再改版才明确