Digi-Key 得捷电子联合 SEEED 硅递科技近期一同推出了一系列创意开发套件, 为创客及工程师们带来了不一样的开发体验。其中 Seeeduino Lotus Grove Kit 是一款基于 Arduino 、整合周边多种开发需求而成,易于使用的入门开发套件。使用该套件时, 您或许会遇到不同的技术问题。本帖是有关Seeeduino Lotus Grove入门套件的一些常见问题, 希望能在开发时给您提供一些帮助和参考。
Q1. Seeeduino Lotus Grove 入门套件有哪些模块?
Seeeduino Lotus Grove入门套件包括:
- Seeeduino Lotus (Arduino兼容板)
得捷电子 零件编号: 1597-1543-ND - Grove 光线光敏传感器
得捷电子 零件编号: 1597-1412-ND - Grove 声音传感器
得捷电子 零件编号: 1597-1130-ND - Grove 温湿度传感器
得捷电子 零件编号: 1597-1124-ND - Grove 按钮
得捷电子 零件编号: 1597-1285-ND - Grove 四位数字显示屏
得捷电子 零件编号: 1597-1194-ND - Grove 蜂鸣器
得捷电子 零件编号: 1597-1346-ND - Grove LED
得捷电子 零件编号: 1597-1338-ND - Grove 继电器
得捷电子 零件编号: 1597-1323-ND - Grove 旋转角度传感器
得捷电子 零件编号: 1597-1099-ND
Q2. Seeeduino Lotus Grove 入门套件主板的主芯片是什么?
Seeeduino Lotus 是一款 ATMEGA328 微控制器开发板。ATMEGA328P-MU 是一款高性能,低功耗的 AVR 8 位微控制器。Seeeduino Lotus 包含:
- 14 个数字输入/输出(其中 6 个可以输出 PWM)和 7 个模拟输入/ 输出
- 1 个 micro USB 接口
- 1 个 ICSP 接口
- 12 个 Grove 接口
- 1 个复位按钮
Q3. Seeeduino Lotus 和 Arduino 有什么区别?
Seeeduino Lotus具有14 个数字输入/输出(6 个可用作PWM输出)和 7 个模拟输入/输出,1 个micro USB 接口,1 个 ICSP 端口连接器,12 个Grove 连接器和 1 个复位按钮。 Seeeduino Lotus上的Grove 连接器是数字端口(6),模拟端口(3),I2C端口(2),UART(1)。
如果您知道Arduino,Seeeduino Lotus就像Arduino,但是具有附加功能。 检查下面的图表,以了解它们之间的差异。
Q4. Grove系列模块现在大概有多少种?
超过280种, 包括7大类目:传感器模块,LED模块,输入模块,通信模块,显示模块,扩展版模块。套件产品,线材及外壳,以满足不同开发者的需求。
想了解各种模块, 可以点击这里。
Q5. 编辑器IDE和Arduino兼容吗?
与 Arduino UNO 是完全兼容,可以直接到这网页下载。
Q6. 软件驱动层面还需要哪些补充?
需要安装Arduino的USB驱动(CP210x USB to UART Bridge),可以点击这里找到。
Q7. 怎么安装Seeeduino板的库?
1.为了能够选择Seeeduino Lotus作为开发板,您需要添加开发板库。 为此,请先进入设置,然后在“附加开发板管理器网址”框中键入:
https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_seeeduino_boards_index.json
2.然后单击“确定”。 然后,单击“工具->开发板:->开发板管理器”以打开开发板管理器。
现在,您可以通过搜索“ Seeeduino AVR”来安装Seeeduino板库。
也可以参考这网页如何操作。
Q8. 怎么测试知道主机和Seeeduino板联通成功了?
通过USB线连接主机和主控板,连接好后如果软件界面查显示以下信息,则表示连接成功
工具->开发板: Seeeduino Lotus。
端口-> COMxx(Windows) 或者 端口-> SLAB_USBtoUART(Mac)
Q9. 编译烧写怎么操作?
以闪烁列程为案例:
1)点击文件->示例->01.Basics->Blink
2)点击上传,把代码写入Seeeduino
3)然后就可以看到主板上LED灯在闪烁(1秒间隔)
Q10. 我不能向 Seeeduino Lotus 上传代码。
请检查,电源指示 LED 是否亮着,你是否选择了正确的端口和板子(Seeeduino Lotus),重新打开 Arduino IDE 并再试一次。
Q11. 此软件有哪些其他论坛资源可以参考?
- Seeeduino Lotus WIKI 主页
- Seeed 的 WIKI 主页 搜索相关套件名称进行查找
- Arduino 实验室
- Arduino 中文社区