问:
什么原因会导致使用中的继电器发出异常声音?
答:
交流继电器和直流继电器的原因可能有所不同。具体请参阅下面的说明部分。
说明:
一般原因
解决措施
- 可能需要更换。
- 考虑使用二极管的全波整流电路和直流线圈继电器。
- 施加继电器的额定电压。
注意
- 继电器内部遮蔽线圈故障
通常,交流操作继电器配备有遮蔽线圈以防止差拍。但是,如果有少量异物(例如灰尘)卡在铁芯和铁片的拾取表面上,就会影响其平衡,从而导致差拍。 - 使用高频电源,如逆变器电源
如果继电器由高频电源驱动,铁芯、铁片和横梁等磁路的铁损将增加,温度也将异常升高。遮蔽线圈设计为在50至60 Hz 时效果最佳,但它们的特性可能因高频分量而变化,进而导致差拍。 - 施加的电压较低(仅限交流线圈)
在交流线圈的情况下,当施加的电压较低时,就会产生差拍。这是因为交流电存在脉动,并且在与电源频率同步时存在电压变为0(零)的点。
如果逐渐增加施加到继电器线圈上的电压,则在接近工作电压时会发生差拍(振动)。 - 将交流电源施加到直流线圈的继电器
由于直流线圈没有遮蔽线圈,因此随着交流电压的变化,会产生差拍。
此外,即使交流完全整流并用作直流,如果纹波因数较高,也可能会导致差拍。
交流线圈在铁芯的磁极表面上有一个凹槽,并在磁极表面的一侧安装了遮蔽线圈。遮蔽线圈(也称铜环)可以改变未遮蔽铁芯中磁通量引起的吸引力与遮蔽铁芯中磁通量引起的吸引力之间的相位。借助这种组合的吸引力,即使在电压与电源频率同步下降到零的交流电中,只要施加适当的线圈电压,就不会发生差拍。
(当直流电源因加到交流线圈的继电器时,不会发生差拍。但线圈电流会增加。) - 使用 IC 输出(比较器)驱动继电器时的输出脉冲故障
IC(比较器)需要偏移宽度,以检测温度并根据与设定温度的比较提供输出。
如果没有偏移(IC开/关宽度),当IC输出连续开/关时,继电器将导致差拍。 - 确保电路具有偏移。
- 掉落造成的损坏
当发生掉落等强烈冲击时,线圈部分的铁芯和横梁可能会变形或倾斜,导致铁芯和铁片的拾取精度发生扭曲。这会在施加电压到线圈时产生小间隙,并造成差拍(噪音)振动。(直流线圈不会产生差拍和振动。)
关于继电器的故障示例和对策,请参考《继电器基础知识》。
快速提示
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10092