LabJack 常见问题解答

下面是LabJack支持团队的常见问题列表。

  • 什么是 LabJack?

LabJacks是基于USB/以太网/WiFi的测量和自动化设备,提供模拟输入/输出,数字输入/输出等。LabJack是基于计算机的仪器的重要组成部分。如果你想制作一个基于计算机的系统,从各种传感器/传感器获取读数,并控制各种输出/执行器,你需要一个LabJack来连接计算机和各种输入和输出。

  • LabJack 可以做什么 ?

读取传感器的输出,测量电压,电流,功率,温度,湿度,风速,力,压力,应变,加速度,RPM,光强,声强,气体浓度,位置等等。LabJack将这些数据输入个人电脑,在那里可以根据需要进行存储和处理。

控制电机、灯、螺线管、继电器、阀门等。

DAQ是数据采集的简称,即数据采集与控制的简称。该术语描述了从传感器和传感器(温度、压力、应变等)获取读数,并控制执行器(继电器、螺线管等)的过程。在我们的案例中,重点是基于计算机的DAQ,其中LabJack是允许计算机从传感器和控制执行器读取数据的接口。

  • 什么是模拟输入 ? (AI, AIN, ADC)

AI或AIN = Analog Input
ADC = Analog to Digital Converter

模拟输入将电压电平转换成可在计算机中存储和处理的数字值。为什么要测量电压呢?有许多可用的传感器可以将温度、压力等转换成电压。然后,电压可以通过各种硬件(如LabJack U3-HV)轻松测量,然后读取到计算机中。然后,计算机可以将电压值转换成它的原始类型(温度、压力等),然后该值可以存储在文件中,通过电子邮件发送给某人,或者用于控制计算机之外的其他东西。

  • 什么是模拟输出 ?

AO =模拟输出
DAC =数模转换器

LabJack的模拟输出将来自计算机的数字值转换为输出端呈现的可变电压电平。这提供了一个可调的输出。

  • 什么是数字 I/O? (IO, D, DIO, FIO, EIO, CIO, MIO)

DIO =数字输入/输出

IO/D/FIO/EIO/CIO/MIO =不同labjack上特定DIO端口的任意名称。

数字I/O代表数字输入和输出。数字输入允许微控制器检测逻辑状态,数字输出允许微控制器输出逻辑状态。

LabJack上的每个数字I/O可以单独配置为3种状态之一:输入、输出高或输出低。

数字输入 : 数字输入检测电压是否高于/低于特定阈值。如果电压高于某个值,计算机将检测数字输入为high/set/1。如果电压低于某个值,计算机将检测数字输入为low/clear/0。

数字输出 : 数字输出可以让你用计算机控制电压。如果计算机指令输出高,输出就会产生电压(一般在5伏或3.3伏左右)。如果计算机指示输出为低,则接地,不产生电压。

  • 单端和差分是什么意思 ?

单端和差分指的是一个电压的基准。单端是指地电压,而差分是指其他电压。对于单端测量,LabJack转换输入端和地端的电压差。对于差分测量,LabJack转换一个输入电压和另一个输入电压之间的差,不一定是接地。

差分并不是指一个信号是正负还是纯正。它的术语是双极和单极。

在LabJack U3、U12、U6和T7上,模拟输入可以通过软件设置为单端或差分。LabJack UE9上的模拟输入仅为单端,因此需要仪器放大器将差分信号转换为单端,或者可以通过取两个单端测量值的差来进行伪差分测量。

技术问题

  • 对于新的应用,你推荐什么产品?

推荐U3、U6、T4、T7。请看这个LabJack比较

  • 我需要的数据手册在哪里?

见这些数据手册

  • 使用LabJack需要什么软件?

软件选项:

免费LabJack库用于定制开发,附带示例代码

免费和简单的LabJack应用程序用于绘图,日志记录和配置

DAQFactory创建自定义图形应用程序

第三方应用程序

t系列LabJacks还支持商用现成的Modbus/SCADA应用

订购/销售

  • LabJack有什么样的购买保证?

我们卖的每样东西都有30天的满意保证。如果出于任何原因,您对产品不满意或不需要它,请联系我们,安排您选择退款或更换。

  • LabJack设备有哪些合规认证?

所有labjack品牌的产品都符合CE, REACH, RoHS2和CFM(无冲突矿物)标准。参见合规页面

保修/退货/维修/换货

  • LabJack保修是什么?

所有LabJack硬件都有5年的有限保修,包括产品和零件在材料或工艺上的缺陷。