欧姆龙( Omron )
网络研讨会日期: 2023 年 5 月 24 日
使用 300A G9KA-E PCB 继电器进行交流发电和储能
本帖涵盖了欧姆龙(Omron)关于继电器规格、应用和发电的“使用300A G9KA-E PCB继电器进行交流发电和储能”网络研讨会的主要要点和常见问题解答。无论你是经验丰富的专业人士还是充满好奇的新手,都可以通过观看该网络研讨会获得大量有价值的信息。帖子中提供了网络研讨会、资源和相关内容的链接。注册观看录制的网络研讨会的客户将可获得演示文稿的副本。*所有摘录和内容均由欧姆龙(*Omron )提供。
主要要点
-
低电阻连接头可产生更低的热量
-
体积更小但更强大的PCB安装继电器可通过更多的自动化组装和集成(与接触器相比)来达到节省占地空间、热量和组装成本的目的
-
纯银连接头具有更高的“自焊”特性,欧姆龙(Omron)的>99%纯银接触材料和柱塞设计可以减轻这种现象,同时提供最低的接触电阻
-
G7LX 1000VDC继电器将推出低接触电阻版本
-
欧姆龙(Omron)的新型继电器是mos管和高电流继电器,采用“欧姆龙(Omron)独特技术”,可用于能源、工厂和建筑自动化以及ATE等重点应用
-
G9KA-E的定位是交流高功率PCB继电器产品中的最高电流和电压产品,从800VAC、200A提升到1000VAC、300A,并具有热抑制和散热结构
-
G9KA-E旨在支持适用于PV & ESS的并网逆变器、UPS和EV快速充电器
-
价值主张包括低热生成、直流断开和远程监控
-
欧姆龙(Omron)支持碳中和,同时最大限度地提高发电效率,从而降低安装成本,提高可靠性和安全性
-
欧姆龙(Omron)提供的是产品生态系统,而不仅仅是继电器
-
欧姆龙(Omron)乐于直接与客户合作,以满足其设计需求,并提供全面的解决方案
常见问题解答
欧姆龙(Omron)是否计划在新推出的能源继电器中包含低接触电阻设计?
- 是的,特别是对于高功率继电器,我们希望尽量将产生的热量控制在较低水平,因此可以提供更低的接触电阻。以现有的G7LX 1000VDC继电器为例,我们将在今年尽快推出该产品的低接触电阻版本。
欧姆龙(Omron)是否会帮助用户过渡到这些继电器的其他开关类型?
- 是的,我们乐于直接与客户合作,并根据我们的测试配置和亲测有效的方法来提供建议。
这些继电器在DigiKey有库存吗?
- 有。
欧姆龙(Omron)的分公司是否只销售继电器产品?
- 不,我们还有传感器、开关、连接器等其他产品。
贵司是否有计划推出更高安培数的继电器?
- 根据交流侧和趋势图,我们已经定位了最大的领域,因此,除非有市场需求,否则我们目前暂无计划增加交流市场方面的产品。不过我们将增加直流侧的产品数量。
这款继电器能处理浪涌电流吗?
- 该继电器并未开发用于处理任何浪涌电流,因为它只是一个断开装置。建议你开发某种浪涌电流保护电路,或者使用预充电电路。
该产品是否适用于电动汽车的车载充电?
- 对于G9KA-E而言没有,因为它是一款PCB继电器,为了使其能够按照电力规范运行,我们需要确保它不会受到过多的振动。不过,在直流侧,我们有专为汽车应用开发的G9E继电器,其具有更好的抗振动和抗冲击规格。
能否说明一下这款新继电器的耐久性能?
- 一般来说,在电力操作方面,该产品在较低通断以支持完整的300A电流的情况下,操作次数可达30,000次。对于紧急或故障切换,由于我们不希望你在每次操作时都断开全部负载,所以次数较少,仅为10次。我们有提供测试数据,并且可以根据你的具体参数进行测试,以提供更具体的耐久性或其他测试评级。
欧姆龙(Omron)是否只支持这些高功率继电器的能源应用?
- 不是,能源是目标应用,但继电器的最终目标是缩小体积的广泛应用,因此除了能源应用之外,还有许多其他应用可以使用这些高功率负载继电器,如果你在其他应用中有相关问题,我们非常乐意与你交流。
网络研讨会链接和资源
网络研讨会注册链接:
DigiKey 网络研讨会中心:
DigiKey TechForum 网络研讨会帖子:
供应商中心:
DigiKey 欧姆龙( Omron )产品供应:
资源:
- 所有内容
- 欧姆龙(Omron)G9KA-E 1000 VAC/300 A大功率PCB继电器产品亮点
- 欧姆龙(Omron)G9KA继电器规格书
- 欧姆龙(Omron)G9KA白皮书
- 欧姆龙(Omron)电力和机械继电器选择指南
网络研讨会示例幻灯片
- 注册观看录制的网络研讨会的客户将可获得包含深入分析的幻灯片和演示文稿的副本。