从 PCB 制作到实践的好帮手 – DigiKey 的在线换算器
引言
从产品构思、理论及线路设计、零件选择到制作实物等,每一个步骤都是环环相扣的,看似线路图设计完美及确定选料,最后在印刷电路板(PCB)制作时遇上不少限制和困难,到底是在哪步个骤出错呢?要重新选料还是重新设计呢?在 DigiKey 强大的工具库中,只要善用一些小工具,减少失误及烦恼,电子及工程学也变得得心应手。接下来,我们会介绍几个设计层面的小工具,可以帮您轻松制作产品。
印刷电路板(PCB)设计
经过无焊试验板的线路模拟测试后,下一步便是 PCB 的线路设计了。 PCB 由绝缘层和导电铜层组成的夹层板,其中包含信号走线以及电源和接地层,走线布局设计与电路的设计一样要求严格,需要考虑系统的整体性,同时要了解线路特性从而作出对应的线路设计。了解走线特性可协助工程师很快决定 PCB 的线路及板层要求。参考以下两个不同系统在 PCB 设计时的检查表。
以下是一个使用12-BIT 微控制器感测系统,其线路中包含模拟数字(A/D)转换、LCD 显示及5V 外接电源。虽然载流不高,但模拟数字电路的走线设计需要独立分隔,其检查表以作参考。
-
检查装置与连接器的位置。确保高速装置和数字装置靠近连接器。
-
最少要有一个接地层(Ground Plane)在电路板上。
-
让电源走线比电路板上的其他走线更宽。
-
检查电流返回路径并寻找接地连接上可能的杂讯。
-
正确绕过所有装置。将电容器尽可能放置靠近装置的电源引脚。
-
让所有走线尽可能短。
-
追踪所有高阻抗走线,寻找走线之间可能存在的电容耦合问题。
-
确保混合信号电路中的信号经过正确过滤。
(资料来源: Microchip)
以及制作一个使用 MOSFET 的高电流电源控制器在 PCB 线路设计的一些基本规则。由于不同的线路区域有不同的载流要求,亦可在考虑成本效益作为分别不同区域的线路设计。
- 为插槽设计供电时,零件应集中放置在一起。
- 向负载提供足够的电流。
- 负载和检测电路的抗噪性。
- 电流感应的考虑。
- 升温 考虑。
- 考虑走线阻抗,减少对高电流轨道组的降额影响。
(资料来源: Texas Instruments)
从以上两类完全不同类型的产品设计,可以看到对走线的宽度考虑,从温度变化、载流能力及阻抗值都是有一定的要求。接下来,我们会介绍以下一些关于 PCB 设计的小工具,分别协助您快速计算所需的走线宽度及走线阻抗。
图 1 :「DigiKey 的在线换算器」界面
此工具使用 IPC-2221 标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需「印制线」的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。 此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。首先,利用公式(1)计算面积(A):
IPC-2221 标准中,内层时,k = 0.024、b = 0.44、c = 0.725Z;外层时,k = 0.048、b = 0.44、c = 0.725其中 k、b 和 c 是由对 IPC-2221 曲线进行曲线拟合得出的常数。然后,利用公式(2)计算宽度(W)。(注意:与电路板表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度大很多。)
只要在计算器上方输入所需数值,很快就会得出内层走线及裸露的外层走线设计时,所需的印制线宽度(W)、电阻值和电压降的功率损耗,两种走线设计的结果数值会并列对比。以上面提到的电源控制器作为例子,假如设定载流要求(I)为0.8A、环境温度为25°C、铜层厚度(t)为 0.035mm (例如 MG Chemicals 的587型号原型板,1盎司双面包铜)、温升(TRise)为10°C,以及印制线长度则为10”( 以在6”4” 的 PCB 上走线未靠近或位于散热器区域上方的预计长度)。
图 2 :「 PCB 印制线宽度计算器」输入界面
计算结果如图 3 所示:
图 3 :「 PCB 印制线宽度计算器」的计算结果显示
由此得出的结果只是估算值,实际结果可能会随着应用条件而发生变化。内层和外层两边同时显示,形成强烈对比,既方便工程师设计线路的同时,也可以为您提供经济效益的考虑,因为使用内层的电压降及功率损耗会较低,其宽度要求比较大,即成本会更高。您可以因应您的要求随时修改参数值,结果会即时更新,易于比较。
另一个小工具就是 IPC-2141 走线阻抗计算器,这个计算器将有助于简化初始设计,只需输入基本参数并根据 IPC-2141 标准计算出阻抗,为您减少复杂的计算。而且,这个计算器还有一个卖点,就是包含了「微带线」、「嵌入式微带线」、「边缘耦合微带线」、「带状线」、「非对称带状线」、「宽边耦合带状线」及「边缘耦合带状线」7种普遍的走线类型选项。各走线类型对应的计算方式和走线平面图会显示在计算器界面内。各走线类型的定义于表一列出。
走線類型 | 圖例 | 描述 |
---|---|---|
微带线 | ![]() |
是指一个简单双面 PCB 设计,一面为接地层,中间是介质层,而另一面则是信号走线,用于控制阻抗。这种几何形状被称为表面微带,或更简单地称为微带。 |
嵌入式微带线 | ![]() |
结构与微带线类似,只是将信号走线置于介质层中间。嵌入式有较高保护,低阻抗,但较难解耦,及阻抗值偏低,影响匹配。 |
边缘耦合微带线 | ![]() |
普遍用于差分电路,例如低压差分信号。此走线设计具有降低电磁干扰的一些优势。相反的低压差分信号电流产生的电磁干扰场往往会相互抵消。 |
带状线 | ![]() |
现时的 PCB 设计多数都是多层 PCB。带状线这种布置是将信号走线嵌入电源层和接地层之间。低阻抗交流接地层和嵌入的信号走线形成对称带状线传输线。 |
非对称带状线 | ![]() |
非对称带状线与带状线类似,只是将介质层中的信号走线靠近其中一面导电层,与接地层和电源层形成不对称的距离,一般会将信号走线靠近接地层。 |
宽边耦合带状线 | ![]() |
普遍用于拥挤 BGA 区域,由两条平行的走线组合而成,具有相等的宽度、走线之间的距离和与导电层的距离。对于在相邻信号层上布线的差分对走线,如果存在任何走线重叠,则宽边耦合会更强。 |
边缘耦合带状线 | ![]() |
由两条信号走线组成,两条信号走线都是对称带状线,走线之间存在一些耦合,指在同一信号层上布线的两个差分对。 |
表一 走线类型对应表
实例示范
在计算器上选定走线类型后,只需要输入所需参数,便可得出目标阻抗。当决定使用裸露外层走线时,如何求解「阻抗」。已知的参数如下:
- 走线宽度(w)= 8.693 mil、走线厚度(t) = 0.035 mm、板高度(h) = 0.79 mm
- 介电常数(εr)= 4.2( 参考规格书,Dielectric Constant @1 GHz)
最后得出目标阻抗(Zo) 为 = 114.0170 Ω
图 4 :「 IPC 2141 走线阻抗计算器」的计算结果显示
此工具还有另一好处,就是可以反向求解「走线宽度」。例如需要找出较易匹配的50 Ω的走线宽度,再配合使用 PCB 印制线宽度计算器,便能有效找出最合适的走线类型及印刷电路板 PCB 的要求。
SMD / 贴片代码计算器
当印刷电路板 PCB 设计完成,BOM 物料亦选好后,购买零件是其中一个重要环节,但亦有不少工程师会沿用旧或原有零件以节省成本。但是,识别零件是一件相当麻烦及费时的工序,一般会利用表面标记/丝印作为辨别零件的方法。之前已为大家介绍了我们的《电阻器色码计算器》,这是专为轴向引线式/通孔色环电阻器设计的。相信这个工具已为不少工程师解决烦恼。这次我们会为大家介绍另外两款代码计算器,《SMD /贴片电阻代码计算器》和《SMD /贴片电容器代码计算器》。
这两款计算器都提供了3个代码格式(3位 EIA 、4位 EIA 和 EIA-96 或 EIA-198 )。您只需选择代码格式,然后选择电阻或电容器上的表面标记/丝印数字或字母,或者在下方直接输入电阻值或电容值, 反向搜索实际标记/丝印。谨记,在输入值后面选择正确的单位(例如电阻:Ω、kΩ 或MΩ和电容:mF、µF、 nF或pF)。
图 5:「贴片电阻代码计算器」及「 SMD 电容器代码计算器」的单位选项介面
有关3位 EIA 、4位 EIA 及 EIA-96 的应用与示例,技术论坛中「 SMD 电阻代码;表面安装电阻产品丝印」及「解读SMD电阻代码」已有详细描述,欢迎访问及重温。
EIA-198
由于势之所趋,零件的尺寸愈来愈小,甚至表面空间只能够容纳两个代码。所以,EIA-198 零件标记/丝印系统谨使用两个字符代码(一个字母和一个数字),字母代表数值,数字代表乘数。但是,有几项注意事项:
- 该代码系统会区分大小写。您会注意到,系统通过使用一些小写字母,减少混淆情况,例如 I 和 O,它们很容易与1 和 0混淆。
- 电容代码不像其他代码格式一样等同电容值。每个字母代码有相对应的数值,详情可参考下表。
- 请注意 ,虽然该代码系统仍然以「pF」为单位,但该乘数代码与其他两种格式中所使用的代码有所不同,例如代码 「9 」= 「0.1」。
例如:标记/丝印是 「G4」,代码 「G」= 1.8 和 「4」= 104,其电容值就是 「1.8」x 104 = 18000 pF 或 18 nF。
图 6: 贴片电 容 代码计算器」输入「 G4」结果显示
想了解代码数字和乘数字母的详细解释,可参考 Knowles 的 EIA-198 标准丝印与数值对照表。
总结
以上所介绍的小工具只是 DigiKey 工具库中的一小部分,稍后仍然会为大家介绍不同种类的换算器或计算器。虽然这次所介绍的计算器,其表达出十分广泛的数据参考,但是并未有考虑真实的应用问题,例如散热器的电感或热影响、模拟/数位化的接地管理或信号衰减,以及损坏或陈旧的电阻电容识别等。但是在一般情况下,如果善用这些小工具,将会是一个好帮手。工具在手,烦恼没有!得捷电子永远都是您的好伙伴!
更多与PCB设计及电阻器电容器确认的技术信息, 请点击以下链接参阅,也欢迎大家在文末留言讨论。