什么是多功能延时继电器?

在工业控制、暖通空调和住宅系统中,通常会包含时间延迟。一个简单的例子是运动检测灯。该灯会立即开启,但只有在预设时间过后才会关闭。一个更复杂的例子包括一个高分贝的喇叭,在机器启动前会鸣响三次。

今天,其中一些任务是使用可编程逻辑控制器 ( PLC ) 执行的。然而,对于简单的操作,离散时延继电器(如图1所示)被使用。延时继电器产品事实上,从大量的产品可以看出,这些设备很受欢迎

在本文中,我们将重点介绍 Selec 600XU。这款小型din -导轨式继电器被归类为多功能继电器。根据数据手册,该继电器可通过橙色选择开关配置,以执行列出的一种且仅一种操作:

  • 延迟(A)
  • 时间间隔(B)
  • 循环,OFF优先(C)
  • 循环,ON优先(Ci)
  • 脉冲输出,固定500ms (D)
  • 断线延时(E)
  • 暂停/暂停延迟(F)
  • 断线间隔时间(H)
  • 单发(I)
  • 可触发单发(J)
  • 闭锁继电器(K)
  • 带totalise的延迟(Ai)
  • 间隔与totalise (Bi)

技术贴士 :当电源通过A1和A2“线圈”连接时,读取600XU继电器模式和选择开关。这是一个非常重要的非直观的考虑,因为对接通电源的继电器的调整将被忽略。你必须关闭继电器电源才能使更改生效。

1 :安装在DIN导轨上的 Selec 600XU 多功能继电器的图片。

技术贴士 :术语“延时继电器”是一个总称,涵盖了具有许多独特时间相关功能的继电器。一些继电器是专门为单一功能而构建的,而其他继电器,如 600XU,可以配置为许多不同的操作。

电气连接

安装在训练机上的 600XU 继电器的物理连接如图2所示。请注意,有两个控制输入。A1 (U输入)为继电器供电并启动选择模式的时间操作。例如,on-delay 操作完全依赖于U输入。在这种模式下,当通电时,继电器触点会在用户选择的(橙色拨盘)时间过去后激活。另一方面,25 (Y输入)用于控制需要继电器保持通电的操作。例如,延时(中断延时)操作要求继电器逻辑处于活动状态以执行倒计时。因此,延时操作是基于Y1输入。

红色和绿色指示灯连接到继电器的单极双掷 ( STDT ) 触点。24VDC 接普通,红色指示灯接红色为常闭触点,绿色为常开触点。请注意,600XU 继电器是为灵活设计的。电源电压范围:交流20 ~ 240V (50 / 60Hz),直流 12 ~ 240V。

2 :Selec 600XU 多功能继电器的测试设置示意图。

技术贴士 :延时操作可以使用电气、机械甚至气动方法进行。我对时间延迟继电器的第一次介绍是一个大功率无线电发射机,它的特点是 AGASTAT 继电器,如图3所示。这些设备利用隔膜和控制空气释放来执行时间延迟。与本文介绍的 600XU 继电器不同,AGASTAT 断延时定时器不需要电源来保持其定时逻辑“活动”。相反,触点是由气压保持的。当空气发出柔和的嘶嘶声后,继电器的触点被释放。在现代语言中,我们会说 AGASTAT 具有保留定时功能-即使电源故障,它也会记住,而 600XU 会在电源故障时重置(忘记)。

image

3 :AGASTAT 延时继电器利用气压进行延时操作。

工作模式演示

600XU 继电器可编程为13种工作模式中的一种。在我们结束之前,我们将演示其中的一些工作模式。如图1所示的继电器正面有三个控制:

顶部:时间赛道

中间:精细时间调整

下:模式选择开关

开延迟On-delay:

在A1 (U)输入端通电后,继电器将激活t秒。模式选择开关设为a,所需时间输入到精细和航向控制中。视频1演示了操作过程。回想一下,选择开关连接到A1输入端。

延迟on-delay通常用于顺序操作。一个例子是在鼓风机电机激活后几秒钟启动工业加热器。

视频 1 :视频显示配置为3秒延时的 Selec 600XU 继电器。

关延迟Off delay:

继电器将在25 (Y1)输入被释放后t秒关闭。模式选择开关设为e,将所需时间输入到精细和航向控制中。视频2演示了操作过程。观察选择开关保持在on位置。继电器响应由绿色按钮驱动的25 (Y1)输入。

继续工业加热器的应用,我们可能想要保持鼓风机活动作为加热器的冷却。

视频 2 :视频显示 Selec 600XU继电器配置为3秒的延时。

脉冲输出:

在此模式下,继电器在AI (U)输入上电后t秒会产生一个500毫秒的脉冲。该脉冲可用于激活锁存器。例如,在鼓风机激活并满负荷工作5秒后,我们可以用风帆或压力开关锁住监控鼓风机性能的控制电路。

视频 3 :视频显示 Selec 600XU 继电器配置为在通电后t秒产生500毫秒脉冲。

• 断线间隔时间:

这次我们考虑休息后的间隔模式。这类似于断开时的延迟( off-delay ),但是,继电器在25 (Y1)输入被释放时激活。这与在25 (Y1)激活时立即激活的延迟断开( off-delay )不同。该操作如视频4所示。

继续我们监控鼓风机电机气流的例子,600XU 继电器模式的常开触点可以释放之前监控气流的锁存器。

视频 4 :显示Selec 600XU在间隔后中断模式下的操作视频。

其他:

为了使这篇文章简短,我们就到此为止。剩下的9种工作模式的运行方式,由你来搭建电路,探索。

一些的想法

传统的延时继电器在工业、暖通空调,甚至一些住宅设备中仍然很常见。当然有一种趋势是用嵌入式微控制器和 PLC 来取代这种功能。然而,即使这些设备的生产今天停止,传统设备将继续使用离散时间延迟继电器。

我们鼓励你探索继电器的操作,例如本文介绍的 Selec 600XU。从教育的角度来看,了解继电器的工作原理将有助于提高你的 PLC 编程能力。