透镜 颜色 :
如果 LED 指示灯有透镜颜色,则无论透镜透明度如何,LED 在开和关时都会显示该颜色。如果透镜颜色为白色或无色,则 LED 有可能发出白色,另一种颜色或各种颜色的光,然后在关状态下返回白色或无色。
透镜 透明度 :
(透明或散射) 描述了 LED 发出光的“方式”。“透明”透镜透明度并不是描述处于在关状态的无色 LED,而是描述光在开启状态下“如何”发光。
在关状态下的透明镜片看起来很清晰,尽管它们有时有彩色镜片,并且 LED 的内部工作通常是可见的。透明透镜通常有更聚焦的光束,并且在条状或矩阵状时,它们可以提供更多细节或像素化,从而提供更高的分辨率。由于这些设计不是为了散射或散射光,因此它们通常具有更高的毫安德拉等级,并根据 LED 的表面距离和视角在平面上发出清晰的的圆。在透明的 RGB 透镜中,很常见的是在短范围内看到每个单独的颜色像素,而不是像在散射透镜中那样混合每个像素。
散射 透镜处于在关状态下会出现污点染,雾气或磨砂现象,并且 LED 的内部工作通常不可见。散射透镜在照明时通常具有较低的毫安德拉等级,并且通常看起来更温暖,更柔和,因为透镜被设计为“散射”或散射透镜内的光,使其定向更少,发光更均匀。与透明透镜 RGB LED 相比,散射透镜 RGB LED 的融合效果非常好,在透明透镜 RGB LED 中,通常可以看到每个单独的像素,尤其是在短距离内。
善用 DigiKey 筛选器属性:
需要注意的重要一点是,尽管订购了“透明”透镜透明度,但 LED 仍然可以在关状态下“着色”。根据以下 DigiKey 网站的例子,当“透明”透镜透明度被筛选后,你会注意到大多数透镜颜色选项仍然可用。因此,当 LED 处于关状态时,订购透明透镜透明度并不一定会给你一个“无色”的透镜颜色,当然也不一定会给你所需的LED颜色(如白色)。