双线箍用来连接菊花链 (Daisy Chain)

线箍也叫端子块导线套圈,是一种方便的方法来改善你的电线连接。线箍是一个中空的金属管,外露的电线被压接在里面。线箍将单个线束固定在适当的位置,提供清爽的安装,最大限度地减少与杂乱线相关的问题。线箍可用于单线或对线。双线箍是这篇文章的主题。

在很多情况下,双线箍可以节省你的时间,改善项目的外观,最大限度地减少资源,提高故障排除速度。成品的示例显示在 Arduino Opta 可编程逻辑控制器(PLC)上。

与单线箍相比,双线箍很容易看见。我们看到的不是圆形的塑料绝缘,而是一个长方形的开口,可以接两根电线。

双电线让设计师可以菊花链 (Daisy Chain)连接。为了更好地理解,请考虑下图显示的 Arduino Opta PLC 上的输出连接。观察绿色突出显示的电线为每个 Opta 输出继电器的左侧提供电源。例如,菊花链 (Daisy Chain)线为端子引脚#5提供 24VDC。当 O3 (输出#3)继电器关闭时,电源将提供给警报。

如何进行压接

双线箍很容易使用。

  • 剪断电线。这篇文章中介绍的工具是一种组合剥线器

  • 剥到合适的长度。在这里,“适当”一词意味着电线从线箍的末端略微突出。换一种说法就是,金属丝贯穿了整个线箍的长度。

  • 安装线箍。没有必要拧线。只要把这些线夹在一起,然后用力,直到它们全部插进去。

  • 用专门的压接工具压接线箍。

  • 将导线安装到你的设备中,如开场图片中的PLC。

预防措施

虽然双线箍很方便,但它并不是一种通用的方法。这里有一些指导原则供你考虑:

  • 菊花链 (Daisy Chain)的使用仅限于低功耗连接。大电流会导致终端局部发热或跨链电压降过大。例如,Arduino Opta的继电器每个的设计最大电压为10A。带有20 AWG导线的菊花链 (Daisy Chain)对于重负载来说是严重不足的。通过在原理图中包括一个5A断路器来减轻这种情况。

  • 大电流连接应该有一条专用的导线,通向一个坚固的配电模块或一个独立的断路器或熔断器。

  • 根据缺陷发生的位置,断开或松动的连接可能会导致部分甚至整个链条的损坏。在某些情况下,这可能是不可取的,特别是与安全有关的情况。一定要考虑将面板构造实践作为安全完整性水平(SIL)分析的一部分。

  • 每个线箍都是为适应特定的线规而设计的。我们必须确保电线、线箍、压接和最终产品连接器全部匹配。例如,不要用双线箍代替单线箍。卷曲可能不能牢固地固定电线。由此产生的高电阻连接可能导致终端局部发热。这种情况可以用热成像检查来确定。

  • 使用高质量的压接工具防止电线损坏,并提供牢固的低电阻连接。

  • 不要得意忘形。菊花链 (Daisy Chain)只有在一定程度上才有意义。永远要考虑将来对系统的维修和修改。也许最好在配电模块接上一条新电线。

当在其设计限制内操作时,双线箍可以简化你的工业控制面板。在本文中概述的指导方针内使用它们,以保持项目的完整性和可靠性。