计算空气流量方法 - CFM

CFM ( 立方英尺每分钟 )表示在零静压下风扇在一分钟内移动的空气量。值得注意的是,CFM 规格是在零静压下说明的,因为这是气流最大的点。

随着静压的增加,气流减少。一般来说,你应该提供一个通风孔面积,大约等于风扇文丘里面积的1.5倍,以防止过高的静压。(文丘里孔是风扇中心的大孔。)

CFM有时表示为“m3/min”(立方米每分钟)或“升每秒”。这两种交替的气流表达式都可以通过应用简单的方程转化为 CFM。

当你试图弄清楚风扇需要移动多少空气才能达到你的目的时,你可以用简单的数学来做一个有根据的猜测。

下面是计算方法:

1. 测量应用程序的内部体积。

2. 像这样用英寸乘以测量值 :

  • ( X X )=( 体积单位为立方英寸 )

3. 将这个数字除以 1728

结果就是你应用項目的体积,以立方英尺表示。

使用特定风扇的 CFM 规格,您可以估计 1 分钟内空气将在您的应用中“翻转”多少次。

在配备标准设备的家庭娱乐中心中,您可能只需要“保持空气流动”(每分钟 1 或 2 次),并且可以使用更小、更安静的风扇。 在狭窄的服务器机房中,您可能需要每分钟打开空气 10 或 12 次或更多。 每个应用都略有不同,只有放置在热点中的温度计才能告诉您是否需要更多或更少的冷却。


更多内容,请参考 :