套筒和滚珠轴承是最常见的风机轴承类型。由于滚珠轴承风扇的成本较低,而“标准”套筒风扇的预期寿命较短,因此 CUI 的 omniCOOL™ 风扇系列是传统套筒和滚珠轴承设计之间的性价比折衷。“C ”或“CF ”系列的增强型套筒轴承可替代标准套筒轴承风扇,而“V ”系列的磁性结构(磁转子平衡)设计虽然基于套筒设计,但可替代标准套筒和滚珠轴承风扇。
示例系列后缀:
“C ”和“CF ”后缀系列是一种(修改的)套筒轴承设计。这些特点是一个“增强型轴承”套筒,在轴承的外部有专门的凹槽,有助于在轴周围循环润滑剂。这种改进的循环也有助于减少摩擦和润滑剂的积聚,与传统的套筒轴承设计相比,更有效地运行和更长的预期寿命。与所有标准套筒轴承类型相同,与滚珠轴承风扇相比,一般寿命要短得多,特别是如果风扇不是垂直操作(水平叶轮轴)或用于缺乏IP等级的污染环境中。然而,套筒风扇更经济,并提供更多的保护免受冲击,他们也产生较少的噪音最初,直到他们开始磨损。
以“V ”为后缀的系列是套筒轴承设计,但也利用了“磁性结构”(磁性转子平衡)设计,并提供比C或CF系列和其他常规套筒轴承设计更长的预期寿命,因为磁性结构有效地使转子工作像一个旋转的顶部-但一个永远不会摔倒,一个可以在任何角度操作。磁性结构位于转子的前面,因为它的磁通与转子轴的方向平行,它均匀地吸引整个转子,无论风扇单元的角度是什么。轴和轴承套筒不再承受转子的重量,而是悬浮在空气中,这大大减少了轴和轴承内部之间的摩擦。此外,磁场通过将轴向下拉来降低重心,最大限度地减少传统套筒轴承存在的倾斜和摆动问题。
更多内容,请参考 :