浅谈示波器 | 第三部分:如何使用示波实现基础的测量

示波器是电子工程领域中不可或缺的工具。通过掌握示波器的使用技巧和方法,工程师可以更好地应对各种挑战,提升自己的工作能力和专业水平。我们经常在设计研发过程中使用到示波器。本文将介绍示波器的一些基本概念,以及如何使用示波器实现基本的测量。

更多内容,请参考:

1. 如何使用示波实现基础的测量

示波器显示电压与时间的关系,并测试所显示的波形。不同的测量技术,如刻度,游标和自动测量模式的使用。

我们使用B&K2190E来举例:

image

自动测量模式

此模式将在自动测量时生效。仪器在自动测量参数时将显示光标。这些游标显示了这些测量的物理意义。
要进行自动游标测量,请遵循以下步骤:

  1. 按光标键,进入“游标测量菜单”。
  2. 按“游标模式”单选按钮选择“自动”。
  3. 按“MEASURE”键,进入“自动光标测量模式菜单”,选择要测量的参数。

image

当你进行自动测量时,示波器会为你完成所有的计算。测量使用内存中所有记录的点,这比使用光栅线或光标测量更准确,因为这些测量仅限于使用显示器上的点,而不是示波器记录的所有数据点。
按“MEASURE”键,自动测试。
有三种自动测量类型:电压测量,时间测量和延迟测量。总共有32个测量参数。

如果要测量电压参数,请按照以下步骤进行:

  1. 按“MEASURE”键,进入“自动测量”菜单。
  2. 按下第一个单选键,进入“二次测量”菜单。
  3. 选择测量类型。如果按下“电压”单选按钮,屏幕上会显示“电压测量”菜单。
  4. 按“信号源”单选按钮,根据输入信号通道选择“CH1”、“CH2”。
  5. 按“类型”单选按钮,选择要测量的参数类型。测量参数下方会显示相应的图标和数值。

image
-测量Vpp参数

6.按“返回”单选键,返回“自动测量”菜单首页。选中的参数和对应的数值将显示在首页的顶部位置。
您也可以用同样的方式在相应位置显示其他参数及其值。屏幕可以同时显示5个参数。

如果想使用所有测量功能测量时间参数,请按照以下步骤操作:

  1. 按“MEASURE”键,进入“自动测量菜单”。
  2. 按顶部单选按钮,进入“自动测量菜单”第二页。
  3. 按“All Measure”单选按钮进入“All Measure菜单”。
  4. 按“信号源”单选按钮,选择输入信号通道。
  5. 按“时间”单选按钮选择“开”。现在所有的时间参数值会同时显示在屏幕上,如下图所示。

image
测量所有时间参数

最后

掌握示波器的使用对于工程师来说具有重要的意义。通过示波器,工程师可以更加深入地了解电路的工作原理,提高故障排查的效率,优化电路性能。同时,示波器的自动测量功能能够大大节省工程师的时间和精力,使其更加专注于解决实际问题。因此,作为一名工程师,学会使用示波器是必备的技能之一。