浅谈示波器 | 第二部分:示波器探头

示波器是电子工程领域中不可或缺的工具。通过掌握示波器的使用技巧和方法,工程师可以更好地应对各种挑战,提升自己的工作能力和专业水平。我们经常在设计研发过程中使用到示波器。本文将介绍示波器的一些基本概念,以及如何使用示波器实现基本的测量。

更多内容,请参考:

1. 示波器探头

探头分为很多类型,包括:高阻抗无源、低电容、单端有源、差分有源、高电压和电流探头。其中,无源探头很常见。

实际测量信号,有可能会很大,超出了示波器的输入阈值。这时就需要一个带有衰减器的探头,比如常见的10X探头,可以使输入信号衰减10倍。

image
Digilent460-004 示波器探头 1X/ 100X

还有一种1X/10X探头也很受欢迎,因为它们在探头体内包含一个开关,可以让您在1X位置,10X位置和输入线连接到地线的位置之间切换。 然而,1X/10X探头的一个缺点是:当您需要它处于10X位置时,您可能会意外地将它留在1X位置。 这可能导致定性和定量测量误差,因为衰减不是您所期望的,频率响应与10X位置的频率响应有很大不同。

示波器通常提供 50 Ω 或 1 MΩ 的输入端口。50 Ω 端口通常与匹配的同轴电缆配合使用,以连接到带 50 Ω 电流源的电路元件。


使用 1 MΩ 输入端接来连接电路时,源阻抗更高。这种连接可以通过多种方式实现,包括直接使用电缆或 X1 探头,或者使用高阻抗探头。

DigiKey 示波器探头

2. 探头连接

将探头上的开关设为1X,将探头连接到示波器上的通道1。要做到这一点,将探头连接器中的槽与CH 1 BNC上的键对齐,推动连接,并向右扭转以将探头锁定到位。将探头尖端和参考导线连接到probe COMP连接器上。

image

高阻抗探头的低频率补偿

高阻抗探头通过低频率补偿过程,与它们连接到的通道相匹配。对于这个过程,所有示波器都提供低频率方波,一般频率为 1 kHz,通常称为 CAL 输出。要利用这项功能,请首先将探头连接到所需的通道,然后将探头尖端连接到 CAL 输出端。触发示波器并在屏幕上查看选定通道轨迹。使用调节工具,在探头连接器盒中更改补偿调节,以获取方波轨迹上的方角,如中间的轨迹所示。

每当探头连接到不同通道时,就应该进行补偿,特别是在任何关键测量之前。很多高阻抗探头还提供高频补偿调节。通常不需要执行这种调节。探头手册提供了此测试的详细信息。

最后

掌握示波器的使用对于工程师来说具有重要的意义。通过示波器,工程师可以更加深入地了解电路的工作原理,提高故障排查的效率,优化电路性能。同时,示波器的自动测量功能能够大大节省工程师的时间和精力,使其更加专注于解决实际问题。因此,作为一名工程师,学会使用示波器是必备的技能之一。